查看:
11609
回复: 4 |
SIM800C 24M 小尺寸、低功耗 4频GSM/GPRS模块
|
心如止水
1
主题
4
回复 |
发表于2016-09-19 09:11:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SIM800C(24Mbit)模块可支持4频GSM/GPRS,工作的频段为:GSM850、EGSM900、DCS1800和PCS1900 MHz。
模块的尺寸只有17.6*15.7*2.3 mm,几乎可以满足所有用户应用中对空间尺寸的要求。 模块的物理接口为42引脚的SMT焊盘,提供了模块的所有硬件接口: 两路串口(一路三线串口与一路全功能串口) 一路USB接口,便于用户调试、下载软件 一路音频接口,包含麦克风输入和受话器输出 可编程的通用输入输出接口(GPIO) 一路SIM卡接口 ? 支持BT功能(需要软件版本支持) SIM800C采用低功耗技术设计,在休眠模式下耗电流低至0.6mA |
心如止水
1
主题
4
回复 |
发表于2016-09-19 09:15:39
|
显示全部楼层
2#
SIM900A已经停产,这款模块功能稳定、价格低廉,是替代SIM900A的首选模块,原厂提供详细的中文硬件设计手册,易于快速开发产品! http://www.szlcsc.com/product/details_70232.html |
|