查看:
66866
回复: 66 |
【工具】KiCAD 一键导出生产文件。 坐标,BOM,以及Gerber
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-08-24 11:23:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
更新了之前的工具 KiCAD 导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件 一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换 使用方法: 1 复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins" 路径下 2 在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令: import mf_tool as mf
mf.GenSMTFiles()
4 BOM文件和位置文件会以CSV格式存放在电路板相同目录下,gerber和钻孔文件放在电路板目录下的gerber目录中。通过此方法生成的钻孔文件中的槽孔会被转换成多个普通孔。 注意:GenMFDoc() 会改变电路板的钻孔原点。建议先用GenMFDoc()生成BOM文件和位置文件,再生成Gerber文件。 生成的BOM文件和坐标文件以及gerber和钻孔文件可以直接在sz-jlc.com进行贴装 下载地址项目地址 https://github.com/xtoolbox/kicad_tools xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-09-05 13:28:18
|
显示全部楼层
4#
没有协议随便搞 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-09-10 12:25:16
|
显示全部楼层
6#
你是怎么执行,是通过python命令行还是工具菜单
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-10-18 10:35:46
|
显示全部楼层
8#
命令行中有没有显示什么信息 如果没有任何信息 可以在mf_tool.py中找到 sys.setdefaultencoding("utf8") 把这句话注释掉,然后重新启动脚本控制台运行脚本 可以看到输出信息 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-10-21 10:16:33
|
显示全部楼层
9#
在这里获取最新版本,可以看到出错信息 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-02-18 09:41:58
|
显示全部楼层
12#
KiCAD的坐标系和JLC的不太一样,需要做平移和旋转 现在JLC的下单助手可以预览,转出来的坐标可以先预览再发出去打样 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-03-29 17:45:54
|
显示全部楼层
16#
目前中文确实会有问题,因为中文有GBK,UTF8,GB2312这些常用的编码。在这些编码之间进行转换会比较麻烦 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-06-03 11:55:25
|
显示全部楼层
19#
这是因为嘉立创的库文件中有中文,操作系统默认中文编码不一导致的问题。 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-06-05 10:41:42
|
显示全部楼层
21#
这个比较麻烦,因为KiCAD自身对中文的支持就不好 KiCAD中有些地方UTF8有正确显示,有些地方GB2312能正确显示 目前我用JLC的库,在KiCAD中导出的网表是UTF8格式,用工具可以正确输出打样 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-06-06 17:12:44
|
显示全部楼层
22#
功能有所更新,增加了一个UI,可以选择生成哪些文件,以及是否生成元件编号的丝印。可以在日志框中查看错误信息。 有时候会出现 " print IOError: [Errno 9] Bad file descriptor " 这样的错误,遇到这种情况多试几次就能成功了
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-07-16 15:21:13
|
显示全部楼层
26#
你的KiCAD是什么版本的
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-09-04 15:15:32
|
显示全部楼层
34#
我这边没有linux的环境,后面windows版本也使用python3的时候,会将脚本更新到python3上
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-05-26 10:48:36
|
显示全部楼层
41#
新的KiCad插件目录放到这里了 C:\Users\<your user name>\AppData\Roaming\kicad\scripting\plugins\kicad_tools 把上面的<your user name>换成你的用户名 或者在【运行】中输入 %APPDATA%,进入应用程序数据目录 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-05-26 14:36:32
|
显示全部楼层
43#
用tree /f 命令看一下你的plugins目录中的文件结构是什么样的 正常情况下是正面这样的 C:. └─plugins └─kicad_tools gerber_drill.py kisexp.py loadnet.py mf_tool.py __init__.py xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-05-26 15:50:21
|
显示全部楼层
45#
目录结构是正确的 在KiCad的pcbnew的Python命令行窗口中,执行 import kicad_tools是什么结果 我的执行结果如下: Py 0.9.8 Python 2.7.16 (default, Aug 15 2019, 17:51:40) [GCC 9.2.0 64 bit (AMD64)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. Startup script executed: C:\Users\wise_dev\AppData\Roaming\kicad\PyShell_pcbnew_startup.py import kicad_tools Namespace窗口中的内容如下: locals() Type: <type 'dict'> Value: {'pp': <bound method Display.setItem of <wx.py.crust.Display; proxy of <Swig Object of type 'wxStyledTextCtrl *' at 0xc72a4e0> >>, 'shell': <wx.py.shell.Shell; proxy of <Swig Object of type 'wxStyledTextCtrl *' at 0xc6dd670> >, '__builtins__': <module '__builtin__' (built-in)>, '__package__': None, 'filling': <wx.py.filling.Filling; proxy of <Swig Object of type 'wxSplitterWindow *' at 0x97ab770> >, 'notebook': <wx._controls.Notebook; proxy of <Swig Object of type 'wxNotebook *' at 0xa2607f0> >, 'kicad_tools': <module 'kicad_tools' from 'C:\Users\xtoolbox\AppData\Roaming\kicad\scripting\plugins/kicad_tools/__init__.pyc'>, '__name__': '__main__', '__doc__': None} xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-05-28 13:55:55
|
显示全部楼层
49#
对的,就是你说的这些问题。根据你的反馈修改了文件。
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-09-08 10:35:14
|
显示全部楼层
51#
你好,Gerber的输出没有做限制,都是调用的KiCAD本身的命令完成的。 我没有用CAM350测试过,都是用KiCAD自带的Gerber查看器查看的。 你可以试试用《嘉立创下单助手》能不能正常识别输出的Gerber,如果可以,说明是和CAM350有兼容问题。 我这边一直都是输出后直接把生成的压缩包发给JLC,还没有出过问题。 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-09-29 09:34:42
|
显示全部楼层
53#
nightly build是开发过程中的版本,不建议使用这种版本进行设计。kicad_tool用不了可能是兼容性问题,kicad_tool没有支持nightly版本的计划。 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2021-01-28 14:16:55
|
显示全部楼层
56#
这个项目主要是自用,目前的版本可以满足打样的需求,因此更新较少 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2021-11-02 12:31:19
|
显示全部楼层
62#
坐标整体偏移了,实测不影响打样。JLC会根据情况调整坐标原点。 目前工具有更新,钻孔和PCB都使用Aux坐标原点了。 xtoolbox.org
|
|