查看:
6355
|
回复:
3
|
推荐USB2.0模拟开关RS2227,RS2228
|
|
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-04 13:46:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
润石科技(www.run-ic.com)推出了两款高速低功耗双极/双掷(DPDT)USB2.0模拟开关芯片—RS2227/8。 该芯片开启时间 20ns,关断时间15ns,在断开之前切换,可实现快速切换。它是专为手机和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而设计 RS2227/8具有高通道到通道噪声隔离,并兼容各种标准,如高速USB 2.0(480 Mbps), USB1.0和USB 1.1。 每个开关是双向的,并且在输出端可提供没有衰减的高速信号,它的550Mb/s带宽足够传输高速USB 2.0差分信号,保持了良好的信号完整性。 该芯片具有抗串扰功能,在250MHz时为-40dB。还具有隔离功能,在250MHz时-35dB。 RS2227/8工作的温度范围为-40℃至+85℃. RS2227提供环MSOP-10封装,RS2228 提供环保的QFN1.4×1.8-10L封装。 RS2227/8主要性能: -3dB带宽: 550MHz 工作电压: +1.8V to +5.5V 典型导通电阻 6Ω 快速切换时间: Ton 20ns Toff 15ns 断开之前切换 低功耗,最大功耗1μA 轨到轨输入和输出 RS2227/8的应用领域: Routes Signals for USB 1.0, 1.1, and 2.0 MP3 and Other Personal Media Players Portable Instrumentation USB Switching Digital Cameras Set-Top Box Cell Phones PDAs
|
|
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-11 01:40:30
|
显示全部楼层
2#
RS2227 管脚兼容 SG7227
|
|
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-10-08 10:31:23
|
显示全部楼层
3#
|
|