查看:
3519
|
回复:
7
|
DC/DC_降压_升压_升降压_恒流ic芯片
|
|||
zeng5240
15
主题
8
回复 |
发表于2018-09-13 10:51:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
本公司还配套齐全的方案 有意咨询者联系13410492646 QQ: 3004825478 产品论述: ⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 ⑵ AP2402输出功率可达15W,最大电流1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式。 ⑶ AP2402 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 ⑷ AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 ⑸ AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 ⑹ 应用范围:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明手电筒 产品特点: a:宽输入电压范围:5V~100V b:可设定电流范围:10mA~1500mA c:固定工作频率:150KHZ d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 e:平均电流模式采样,恒流精度更高 f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 g:输出短路保护 过温保护 h:ESOP8 封装 多种升降压恒流方案选型表:
AP5160 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围3.5V-85V AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (高亮半亮 替换LN2556) AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V DC/DC升压恒流方案: AP9232:输入0.9-6V,输出2.4-4V,800MA AP9193:输入2.5—30V,输出5-100V,1000MA AP9402:输入3.6-24V,输出5—32V,2000MA |
|||
zeng5240
15
主题
8
回复 |
发表于2018-09-17 09:29:43
|
显示全部楼层
2#
|
|||
zeng5240
15
主题
8
回复 |
发表于2021-09-13 16:30:40
|
显示全部楼层
3#
AP8850 宽电压降压恒压 LED 驱动芯片 产品描述: (1)修改 R2 调整输出电压 (2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到 地。 (3)输出 1.5A,限流电阻用 25-30 毫欧 特点 内置温度保护 ◆内部软启动 ◆内置 100V/6A 功率 MOS 管 ◆宽输入电压:4.5V 到 80V ◆固定 200KHZ 频率 ◆输出电压可从 0.8V 到 30V ◆每周期电流保护 ◆高效率 90% ◆SOP8 封装 产品描述 AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在宽输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流, 具有优良的负载和 线性调整度。 AP8850 最大输出电流可通过外 接高精度取样电阻来设定。 安全保护 机制包括每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。 AP8850 需要非常少的常规外围 器件。 采用 8 脚的 SOP8 封装 应用领域 ◆电动车 GPS 定位追踪器 ◆汽车点烟器适配器 ◆独轮车 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 唐生手机号:18988751639 15970040041 QQ:3004825478,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管 |
|||
zeng5240
15
主题
8
回复 |
发表于2021-10-26 09:46:42
|
显示全部楼层
8#
有的 可以加我V信先 18988751639 |
|