查看:
2958
|
回复:
1
|
AP5508恒流源升降压IC_过车规认证芯片
|
zeng5240
15
主题
8
回复 |
发表于2018-09-19 18:11:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
方案配套有意咨询者联系曾生13410492646 QQ: 3004825478 一般说明: AP5508设计用作恒流源,用于驱动高电流LED。它是一种电流模式控制IC,可提供良好的线路瞬态响应。该器件通常可提供+/- 3%的出色恒定电流精度。频率调节引脚允许用户对80kHz至1MHz的频率进行编程,以优化效率,性能或外部元件。此外,集成诊断和两个故障输出可指示VIN和VREG欠压,芯片过热,输出开路,LED短路和LED欠电流,并可配置为短路电源和短路接地保护。 LED连接,LED过流和LED串短路保护。 -------------------------------------------------------------------------------- 特征: AEC-Q100 Grade1合格 5 - 60V输入电压范围 单电阻可编程恒流驱动器 出色的恒定电流精度±3% 为LED应用量身定制的0.1V反馈参考电压 支持升压/降压/降压 - 升压/ SEPIC配置 直流和PWM调光 片上热关断170°C 使用外部NTC进行热降额 可编程软启动 可编程开关频率80kHz至1MHz(默认为430kHz) 振荡器频率抖动以简化EMI设计 逐周期电流限制 过流保护 打开LED过压指示和保护 外部时钟同步功能 15μA关断电流 TSSOP16封装 -------------------------------------------------------------------------------- 应用: 大功率LED驱动器 LED照度 LCD背光照明 汽车内饰照明 汽车大灯 |
lafa
0
主题
22
回复 |
发表于2018-09-29 16:26:05
|
显示全部楼层
2#
更详细的介绍有吗?
|
|