查看:
51769
回复: 42 |
【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-09-25 11:33:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址: https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib 原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCAD ASCII格式,再通过工具转成KiCad格式 KiCad立创贴片库特点: 1. 原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站 2. 支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连 拆分式原理图库
隐藏引脚及其属性 3.封装库根据名称自动绑定KiCad官方3D库,3D文件会根据引脚1位置来适配方向。KiCad中的封装根据图形及引脚位置增加了F courtyard层 上图为立创的SOIC-8封装及方向
上图为KiCad的SOIC-8封装及方向 4. 使用最新版的kicad_tools可以导出含有立创商城器件编号和链接的BOM表,在做SMT时可以100%匹配支持的器件
已知问题: 1. 槽孔信息在AD转PCAD的过程中会丢失,所以最后KiCad库中没有槽孔 2. 在KiCad原理图中,用Comment代替了元件名称。因为元件名称包含了封装信息,在原理图中显示出来会比较冗余。如下图所示: 3. 上图U1中多了一个横着的红色GND,那是因为AD库中GND引脚的名称是隐藏的,用了一个横着的文本来显示GND。而KiCad中不能对单个的引脚进行名称和编号的显示设置。 下图从上到下分别为显示名称,显示Comment,显示缩略的Comment
对立创库的建议: 1. 库中不用中文。立创库中包含中文,在不同平台单转换时会引起问题,如果遇到不支持Unicode的工具,会显示为乱码。比如上面的中文在KiCad的设置菜单中可以正常显示,但是在原理图中不能显示。 2. 增加元件外框。立创的封装库没有元件的外框,无法对元件做碰撞检测 3. 减小部分封装焊盘大小。立创的封装偏大,对于高密度的设计浪费空间。下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。
4. 减小QFP封装的引脚,下图左边是KiCad的封装,右边是立创的封装。 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-10-18 10:33:08
|
显示全部楼层
7#
支持5.0,没有在4.x上面测试过 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2018-10-21 10:15:13
|
显示全部楼层
10#
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-03-29 17:46:39
|
显示全部楼层
16#
新版本的KiCad我还没有测试,测试后会给出更新
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-06-06 17:25:33
|
显示全部楼层
22#
哪些库不能打开,报什么样的错
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-06-14 14:38:26
|
显示全部楼层
23#
字符编码问题,现在已经修复
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-09-19 10:31:21
|
显示全部楼层
26#
如果使用JLC的封装不会有方向问题
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-10-11 12:05:59
|
显示全部楼层
30#
是否方便将你的PCB文件发出来分析一下是哪里的原因
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2019-10-11 12:06:53
|
显示全部楼层
31#
这个可能比较个性化,你可以在生成zip时增加时间做为名字。
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-01-02 10:10:17
|
显示全部楼层
33#
目前自动生成的gerber文件压缩包可以直接上传到《嘉立创下单助手》中进行打样。如果全部采用JLC的库,生成的BOM和坐标文件也可以直接进行SMT,不用修改任何内容。 拼板的功能在mf_tool这个文件中有,但是没有开放出来,提供基本的复制,镜像,移动,旋转,翻转等操作。 mf_tool文件中的test2()函数就是一个简单的拼板示例,需要有一定的python知识和对kicad的PCB数据结构有所了解。 考虑到拼的个性化需求更多更复杂,不会出使用UI进行配置的拼板插件,尽量使用python来进行复杂的操作。 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-02-17 12:05:55
|
显示全部楼层
35#
自动转换出的立创封装角度是正确的,这里的只是在绑定3D库的时候做一下调整,只影响视觉效果,不影响生产文件
xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-04-27 17:33:32
|
显示全部楼层
38#
匹配规则有所修改,kicad_tools没有做更新导致的,这个是Kicad_tools的问题 目前立创的主要精力都在lceda上,开放库可能不会再有更新了 xtoolbox.org
|
|||
XToolbox
4
主题
46
回复 |
发表于2020-05-12 14:13:34
|
显示全部楼层
39#
网表文件解析失败导致的,现在已经更新了网表解析功能,可以正常导出了
xtoolbox.org
|
|