查看:
1620
|
回复:
1
|
中小企业电源芯片厂商银联宝科技向您引荐家电电源芯片U6110
|
ACDC开关电源芯片
27
主题
0
回复 |
发表于2018-10-10 10:01:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
智能化升级如今是家电的发展趋势,尤其是在人工智能浪潮下,家电智能化能够让家电产品产生更多的附加值,从而获得更多的利润。而智能化时代的家电,结合了更多的智能技术,家电企业不仅需要掌握更多的核心技术,同时还要时刻警惕专利纠纷,为此各大家电企业正在积极自主开发电源芯片。那么这使中小企业电源芯片厂商怎么办呢? 电源芯片U6110是输入8V~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源方案,U6110结合500V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。这个IC可实现高精度5V默认值,通用交流输入输出。在U6110 PWM的开关频率固定在31khz。该集成电路内置绿色模式控制。对于轻量和零负荷,可以实现待机功率小于50mW |
binspace
23
主题
125
回复 |
发表于2018-10-10 17:16:49
|
显示全部楼层
2#
有参考方案,样板,测试结论啥的吗? 你这样子说一通估计大家都懒得细看 |
|