查看:
2375
|
回复:
0
|
笔记本上的各种接口都是干嘛用的?
|
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-10-24 00:57:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1.多媒体接口类 主要负责视频和音频的输入(或输出),视频方面主要有D-Sub、HDMI、S-Video等,音频方面主要有音频输出和麦克风输入. D-Sub接口:连接采用D-Sub接口的显示器,是最常见的显示器模拟接口,很多人也习惯将它称为“VGA接口”。 HDMI接口:连接采用HDMI接口的液晶显示器或液晶电视机,是目前最新的数字接口,可以传输视频和音频信号。 S-Video接口:连接采用S-Video接口的电视机或其他显示设备,是应用最普遍的视频接口,大家也习惯将它称为“S端子”。 音频输出和麦克风输入接口:声卡的接口,连接音箱/耳机和麦克风。 2.多功能读卡器接口:可插入数码相机、摄像机、手机等各种数码产品的存储卡,直接读取数据。 e-SATA接口:是一种扩展SATA接口,连接外部SATA设备(如硬盘),支持热插拔。不过实际情况是,市面上的e-SATA设备非常少。 USB接口:使用最广泛的标准扩展接口,可以连接采用USB接口的鼠标、键盘、摄像头、闪存、移动硬盘等外部设备。 Mini IEEE 1394接口:同USB接口功能相似,但速度更快。常用于连接采用Mini IEEE 1394接口的多媒体设备,如摄像机、外置光驱等。 扩展卡接口:通过各种功能的扩展卡可以实现无线上网、接口转换等功能。 3.网络接口类 主要负责让网卡连接网络。 网卡RJ-45接口:网线的接口,可插入带有水晶头的网线,是最典型的互联网接入方式。 调制解调器RJ-11接口:调制解调器的接口,可插入电话线,从而实现拨号上网,但现在这种上网方式已很少有人采用。 单片机小白
|
|