查看: 7399  |  回复: 5
有个负载输入24V,功率80W,请问用控制它是MOS管还是达林顿好?
jukelfc
5
主题
12
回复
发表于2018-11-07 16:18:52 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
有个负载输入24V,功率80W,请问用控制它是MOS管好还是达林顿管好?大家帮忙推荐个型号
zx85
0
主题
58
回复
发表于2018-11-07 16:47:45   |  显示全部楼层
2#

功率80W,大概电流为3.3A,大电流建议用MOS管。


如果是纯阻性负载,MOS管电流可以选4A左右的;

如果是感性负载,比如电机、电磁阀类的,建议电流选大的,大概在两倍左右;


另外是否需要做PWM调速等等(比如直流电机)。


如果选用NMOS,注意NMOS的耐压、电流、以及开启阈值电压等;

如果选用PMOS,注意PMOS的耐压、电流;


推荐型号暂时不好定,MOS管的交期不稳定,短的1个月,长的1年都有可能。


建议先把负载的状态全部摸透了,再来选MOS管。

否则板子做好了,再来改方案就本末倒置了。



主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部