查看:
11936
回复: 23 |
用立创商城赠送的PCB直尺制作一个游标卡尺
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 00:37:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 00:43:30
|
显示全部楼层
2#
上面的图片只是一个背影,下面的才是真容(有刻度的一面)
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 00:45:47
|
显示全部楼层
3#
首先找到一把真正的游标卡尺测量尺寸,然后用Solidworks画出来尺子的图纸
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 00:51:43
|
显示全部楼层
4#
加上颜色、刻度,尽量接近真实的尺寸——为下面的设计做准备
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 00:54:43
|
显示全部楼层
5#
首先做卡尺的头部,首先勾勒大致的形状,然后稍加修饰
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 14:16:22
|
显示全部楼层
6#
把尺子加上效果刚刚好 单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 14:23:31
|
显示全部楼层
7#
接下来设计滑动的部分,因为有了前面的经验,这个尺寸设计要简单得多 单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 15:03:43
|
显示全部楼层
8#
装配看效果,明显这样是无法读数的 稍作修改 完美对齐“0”刻度 现在看来有点意思了,挺像的
接下来直接导出STL格式文件,准备打印 单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 15:35:54
|
显示全部楼层
9#
导入3D打印机中 首先铺设底座
开始打印卡尺的前端
前端打印完成
取下前端,慢慢抠支撑,剩下的滑动部分接着打印
打印完成
两个支撑都扣下来了
装到尺子上面,效果非常棒
对比一下准确度,都是40MM,立创的直尺多了一种刻度,用着方便多了
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-04 15:42:06
|
显示全部楼层
10#
打印文件已上传,需要的自己下载,如果想自己设计一个也可以 Solidworks安装包可以去微信公众号“SW其实很简单”回复“安装包”三个字下载 如果不会用这个软件的话,可以在公众号回复“教程”获得软件使用教程 单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-05 11:11:05
|
显示全部楼层
14#
本来精度就不高,标尺就没设计 能精确到0.5mm就够了 单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-05 11:12:36
|
显示全部楼层
15#
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2018-12-06 13:46:31
|
显示全部楼层
18#
可惜什么?
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2019-07-07 17:05:57
|
显示全部楼层
20#
自己做一个
单片机小白
|
|||
小小宅138
13
主题
42
回复 |
发表于2019-07-07 17:06:52
|
显示全部楼层
21#
这个是立创送的,文件应该不会公开的吧
单片机小白
|
|