查看:
6584
|
回复:
12
|
大家帮忙推荐一款GPRS模块供电的升压芯片,谢谢
|
||
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-04-17 09:10:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
需求如下: 1. 输入电压:2V-6V 实际上是用电池供电的,范围:2V-3.6V 2. 输出电压:3.9V 或可调 输出电流:1.5A 峰值能达到 2A 3. 有关断功能,关断后电流不能超过2uA 4. 工作温度: -30到+85度 这个芯片是给GPRS模块供电的,以前一直用的TPS61030, 但是这个价格太贵了,希望朋友们帮忙推荐一款廉价的, 矽力杰有一款SY7066,找的手册有的是写的2.5V-5V输入,有的是1.8V-5V,搞不懂了, 官网上也没有查到这款芯片,网上找了一个12年的选型手册,也没有找到这款芯片。
|
||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-04-17 12:21:34
|
显示全部楼层
3#
MAXIM的东西,不见得比TI的好买,也不见的价格更有优势吧,特别是量小的话,也许哪天就买不到了。。。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-04-17 17:25:00
|
显示全部楼层
7#
按照你的要求,3A开关电流以内的芯片是基本上满足不了你的要求的。 只顾着说话,忘记跟你推荐芯片了 台湾远翔的 FP6276AXR-G1 :5A电流、2.4-4.5V同步升压型dc-dc转换器,内置55mΩ高侧开关和55mΩ低侧开关。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|