查看:
6582
|
回复:
12
|
大家帮忙推荐一款GPRS模块供电的升压芯片,谢谢
|
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-04-17 09:10:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
需求如下: 1. 输入电压:2V-6V 实际上是用电池供电的,范围:2V-3.6V 2. 输出电压:3.9V 或可调 输出电流:1.5A 峰值能达到 2A 3. 有关断功能,关断后电流不能超过2uA 4. 工作温度: -30到+85度 这个芯片是给GPRS模块供电的,以前一直用的TPS61030, 但是这个价格太贵了,希望朋友们帮忙推荐一款廉价的, 矽力杰有一款SY7066,找的手册有的是写的2.5V-5V输入,有的是1.8V-5V,搞不懂了, 官网上也没有查到这款芯片,网上找了一个12年的选型手册,也没有找到这款芯片。
|
chiyue
1
主题
3
回复 |
发表于2017-04-17 17:16:45
|
显示全部楼层
6#
MP1542
|
|