查看:
1637
|
回复:
0
|
九九物联 USB TO TTL 3.3v串口规格书
|
九九物联SZ
13
主题
15
回复 |
发表于2018-12-06 14:03:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
USB TO TTL 3.3v
1 工具简述USB转3.3v串口TTL功能板子,内置CH340的电平转换芯片、电源芯片及电源可控输出(默认上电输出),支持USB—A型公口和USB—Micro B型母口的接口选择。 2 功能接口2.1 CH340? CH340是一个USB总线的转接芯片,可实现USB转串口的功能。 ? 全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件少(晶体、电容)。 ? 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。 ? 可兼容CH341驱动。 2.2 TVS管保护作用? 双向TVS管放置在USB信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。 ? 单向TVS管对3.3v输出起到过压保护。 2.3 3.3v电压输出控制图1管脚“EN”为3.3v电压输出使能管脚,默认上电输出3.3v电压(跳线帽接EN和GND)。用户用作调试测试可以上电前拔掉调帽。 2.4 两组供电输入口(单独使用)? 支持USB—A型公口 ? USB—Micro B型母口 3 购买与支持 邮箱: sales@sz99iot.com Frank@sz99iot.com 电话:0755-88602663 地址:深圳市福田区泰然七路苍松大厦北座609C 主页: www.sz99iot.com
|
|