查看:
12251
回复: 6 |
关于工业级USB转网口的芯片选型
|
||||||||
qqcooler
4
主题
11
回复 |
发表于2018-12-08 19:49:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近在找一款USB转网口的芯片。 本来设计的是AX88772C,这个芯片网口支持RMII,Rev-RMII,还可以直接支持Phy出来。 我的项目用的是USB转RMII的,但是这个芯片是商用级别的。 看到Microchip Lan95XX的支持USB转网口的,但是普遍都是集成了USB HUB功能,Lan9500AI直接是Phy差分信号出来了,如果对应我的设备,我还需要额外增加一个Phy芯片,而且还要增加多余的电路。 各位是否可以帮忙推荐一个芯片,工业级宽温,支持USB转以太网RMII的? 感激不尽! |
||||||||
Q619906360
1
主题
15
回复 |
发表于2019-03-04 11:09:52
|
显示全部楼层
4#
NuMaker PFM-M487 采用NuMicro® M487以太网系列单片机,并以Arm® Cortex®-M4F为核心,内置 512 KB Flash,可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place),是功能强大的IoT开发平台。系统主频最高可达192 MHz,主控平台配有安全、通信和设备管理模组,支持的功能包含外部 2 MB SPI Flash运行程式码、高速USB OTG、全速USB OTG、SD读卡器、以太网连结与透过板上音讯转码器播放音乐档案。NuMaker PFM-M487 可做为集点或是感测端节点,确保与管理设备安全地连接至云端伺服器,并可透过 Mbed? 伺服器软件,将搜集到的微量资料传送至云端,经由大数据分析技术处理,让开发者可快速验证、学习以及开发应用程式,开发板带有简单的输入操作界面,让开发者轻松完成物联网应用程式。
新唐一级代理商。提供技术支持VX:15323794243
|
|