查看:
1954
|
回复:
3
|
STM32CubeMX使用
|
|||
Argon
9
主题
5
回复 |
发表于2018-12-11 12:32:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、GPIO等,大大缩短了我们的开发时间。同时,软件不仅能配置STM32外设,还能进行第三方软件系统的配置,例如FreeRtos、FAT32、LWIP等等,而且还有一个功能,就是可以用它进行功耗预估,还有,这款软件可以输出PDF、TXT文档,显示你工程里面的GPIO等外设的配置信息,供你进行原理图设计等。总之,这款软件的推出,方便了开发工程师,也使得STM32又圈了一大波粉。 言归正传,下面我们开始对这款软件进行全方位的介绍: 1、双击打开软件界面如下: ①③都是快捷 新建工程 的按钮 ②④是快速打开工程 点击 File 里面也有 新建工程 和 打开工程 2、点击 Help 菜单项,里面有3点经常使用的功能 ⑤检查更新,用于检查STM32的官方固件库是否有更新,如果有 ⑥管理你下载的固件库 ⑦升级的一些设置选项(包含固件包存储位置等) 3、打开菜单⑥可以看到下面的界面: 可以进行固件库的管理,安装、删除固件库,可以选择从软件内直接安装库,也可以从本地添加。 打开菜单⑦可以选择固件库的安装以及解压的位置(建议不要包含中文路径) 4、主菜单Project选项: 有生成代码、生成工程报告以及设置选项,这些选项需要你建立一个实际的工程以后才能使用,我会在下一个教程里面以一个实际的例程,讲解这个菜单选项。 5、说在最后 关于STM32CubeMx这款软件的大致介绍基本就告一段落了,这款软件的使用还是很简单的,我们实际使用过程中要使用到的功能也就上面介绍的主要几个,就像一句话说的,一个软件的最常用20%的功能就基本可以完成我们大部分的工作。
转载:电子攻城狮 |
|||
G42zhao
1
主题
7
回复 |
发表于2018-12-12 17:40:00
|
显示全部楼层
2#
然而,我找安装包都费劲
|
|||
G42zhao
1
主题
7
回复 |
发表于2018-12-20 11:18:50
|
显示全部楼层
4#
谢谢楼主
|
|