查看:
2662
|
回复:
1
|
32初学者之疑惑
|
菜鸟在路上
15
主题
6
回复 |
发表于2018-12-22 18:59:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
从51开始进军32已经有1个多月了,因为是学生的缘故,1个多月的时间并不是全部都花在这上面,每天晚上大概有4个小时花在这个上,学长丢了个发波的任务给我,现在正在写,前几天发了一共在网上找的一个例程,上面可以发正弦波三角波和锯齿波,还可以通过触摸屏来改变频率,那个是通过数组打点方法实现,当频率改变时就会有一些失真吧,现在其实还在做这个东西,现在做出来的是方波,和正弦波,但比较迷的是找的两个例程改引脚时出了一些问题,例程正中两个对应引脚不一样,然后一个初始化引脚就把我难住了。。。。。
void SineWave_GPIO_Config() { RCC->APB2ENR|=1<<2; GPIOA->CRL&=0xFFF0FFFF;//PA4初始化 GPIOA->CRL&=0x00030000; GPIOA->ODR|=(1<<4); } 只能看出来是用的是寄存器版本,但把这个改到PA8的话应该咋办呢,还有PA8的复用对发波程序应该没影响吧,设置的是分开的按键操控的,显示屏程序还没加,唯一的收获就是看懂了pwm输出程序里怎么去调节占空比,其实好多东西在51里面概念都有了解,但自己去写,改时还是会出现这样那样的bug............很烦了,希望接下来的时间能真正弄懂发波原理和自己写定时器相关配置。 |
晏几台char
13
主题
6
回复 |
发表于2018-12-31 19:19:09
|
显示全部楼层
2#
为什么不用hal呢
我是一个粉刷匠,粉刷本领强。
|
|