查看:
2417
|
回复:
1
|
STC89C51 单片机在智能路灯控制系统中的应用
|
火火火火
5
主题
1
回复 |
发表于2018-12-29 16:17:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特 1 STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用
基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成, 这个系统主要是以 STC89C51 为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图 1 所示。 1.1 时钟模块的应用
智能路灯控制系统为了实现准确的时钟功能,可以采用新的单片机资源。智能路灯控制系统的相应时钟芯片选用高性能、耗量比较低的芯片。它可以利用这些芯片来提供时钟信号,从而实现各个时间段的开关控制。比如在冬天的时候,控制在晚上 18:00 开灯,次 日早上 7:30 关灯。而处于夏季的时候,是晚 上 20:00 关灯,第二天的早上 5:30 开灯。在具体的操作过程中,这个时间段也可以实现动态的修改,相应的修改操作可以在上位机上完成,通过一些通讯模板可以将指令输入到芯片以内,从而实现对于工作时段的修改。修改的 时候,光敏电阻的阻值比较大,相应单片机的 控制灯会变亮。因此通过光敏电阻的作用,智能路灯控制系统的环境明暗检测模块的功能可以被进一步的实现。 1.3 声光报警和液晶显示模块的应用
在智能路灯控制系统中可以采用光敏二极管对路灯的设备进行故障的检测。由于在实际的操作过程中,相应的过敏二极管的 PN 是安装在管的顶部,由于它独特的位置可以直接的收到光的照射。它在电路中应用时一般是处于反向工作的状态,如果外界没有光照射时, 反相电阻就会变得很大,而反向电流就会变小。当光线照射在 PN 结上的时候,光子就会进一步的打在 PN 结的附近,经过光子的处理以后, 它的附近就会形成一些光生电子和光生空穴, 这些电子会在相应的电场作用下受到一定的力,在力的作用下形成定向运动从而形成光电流。随着光照射强度越来越大,光电流也会越来越大。因此在实际的操作过程中,当光敏二极管不受光照射的时候,它就处于一定的截断状态,就不能够进行正常的使用,当光敏二极管接受光照射的时候,相应的电路就处于联通状态。因此在工作时可以采用光敏二极管来对路灯是否能够正常工作进行进一步的检测,一旦光敏二极管处于截断阶段状态,就说明路灯不能正常使用,如果一旦出现问题,相应的声光报警装置就可以立即启动。 2 STC89C51单片机在智能路灯控制系统软件设计中的应用
智能路灯控制系统的软件大致可以分为几个部分,它主要包括了 LED 数码管显示程序设计系统、光照检测程序系统、开关设计系统、和报警系统、单片机应用系统等。这些系统都采用模化块的结构,每一个系统之间都会有相应的关联,通过相互的制约来进一步组成控制智能路灯控制系统的软件设计。 光照的采集和转换过程,它也可以实现对故障的检测和报警。在对路灯进行设计时,可以结合相应的时控、光控技术,智能化道路照明系统可以通过单片机的结构进行进一步的控制, 使其能够实现在不同的时间和不同的光照强度下有不同的发光情况。从而实现对于道路照明的动态化管理,也可以实现在不同工作情况、不同状态下对道路的不同照明方式,智能路灯控制系统想要做到的就是在提高照明质量的同时进一步的保证它的节能特点。
参考文献[1] 李瑞福 . 基于单片机智能照明控制系统设 计 [J]. 中国新通信 ,2016,18(11):19-19. [2] 张鑫宇 , 陈钦朋 , 吴晓桐 . 基于单片机的智能灯光控制系统设计 [J]. 四川水泥 ,2016(02):92-92. [3] 刘刚 , 跃晏 , 尹生辉 . 基于单片机的智能照明控制器设计 [J]. 中国科技信息 ,2016(19):28-29. [4] 周莉 , 陈杰 , 蔡加星 . 基于 MSP430 单片机的智能照明控制系统的设计 [J]. 安徽理工大学学报 ( 自科版 ),2014(02):46- 48. [5] 卢新文 , 沈陆垚 , 黄淼等 . 基于 STC89C51 单片机的遥控智能开关控制器 [J]. 电子测试 ,2016(4x):5-6.
作者简介盛彬(1986-),女,辽宁省丹东市人。硕士 研究生。讲师。主要研究方向为人工智能控制, 电气控制。
|
|