查看:
75885
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-18 15:36:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SWM180CBT6-50 华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html 数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 原理图: 后面补充 库例程:SWM180_Lib.rar 模块例程: 后面补充 特点: 1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM, 2. 四个串口,一个CAN, 3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。 4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。 5. 宽电压供电2.3V-3.6V, 6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM, 7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲, 8. 一个CAN,64字节缓冲, 9. 两个IIC, 10. 两个SPI,有FIFO 11. SLCD,段码屏驱动模块, 12. 单周期32*32硬件乘法, 13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算, 14. CORDIC,支持三角函数运算, 15. 模拟比较器, 16. 8通道12位ADC, 17. 6通道16位SigmaDelt型ADC, 18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换, 19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等, 20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。 21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm
有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。
应用领域: 1.工业控制,自动化,PLC 2.仪器,仪表, 3.电力,通讯, 4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。 5.无人机,航模,电动工具 6.变频器,逆变器,电源控制。 |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-18 15:43:37
|
显示全部楼层
2#
白菜价,确实 Low Cost 希望相关开发工具和SDK等能跟上就行. |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-18 09:52:36
|
显示全部楼层
62#
请问楼主,这些芯片,用什么开发工具进行下载? 费用如何? 常见的ST-LINK, J-LINK 不行吧? |
|