查看:
75955
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-18 15:36:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SWM180CBT6-50 华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html 数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 原理图: 后面补充 库例程:SWM180_Lib.rar 模块例程: 后面补充 特点: 1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM, 2. 四个串口,一个CAN, 3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。 4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。 5. 宽电压供电2.3V-3.6V, 6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM, 7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲, 8. 一个CAN,64字节缓冲, 9. 两个IIC, 10. 两个SPI,有FIFO 11. SLCD,段码屏驱动模块, 12. 单周期32*32硬件乘法, 13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算, 14. CORDIC,支持三角函数运算, 15. 模拟比较器, 16. 8通道12位ADC, 17. 6通道16位SigmaDelt型ADC, 18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换, 19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等, 20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。 21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm
有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。
应用领域: 1.工业控制,自动化,PLC 2.仪器,仪表, 3.电力,通讯, 4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。 5.无人机,航模,电动工具 6.变频器,逆变器,电源控制。 |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-19 08:34:55
|
显示全部楼层
6#
功能选择配置: IOMUX Funtion功能异常强大,类似于NXP的LPC800 LPC812一样的。不同功能对应的引脚可以任意分配到指定的IO端口上。 画原理图,板子布线就太好了!! 能: ? UARTn_TX ? UARTn_RX ? I2Cn_SDA ? I2Cn_CLK ? PWMx_OUT ? PWM_BREAK ? COUNTERn_IN ? CAPTURE_IN ? CAN_RX ? CAN_TX 端口复用通过 FUMUXn_x 寄存器进行配置,每个端口对应 2 到 3 个 FUMUX 寄存器, 通过将指定编号(见表格 6-5)配置至对应管脚所在寄存器,并在引脚复用寄存器将对应管 脚选择为复用功能配置项,则该引脚被配置为指定数字功能。 |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-21 08:52:20
|
显示全部楼层
21#
关注下,仔细看了说明数据手册,什么时间有开发板出来,麻烦通知下, 非常感兴趣的。 SWM180的三款 LQFP32,LQFP48,LQFP64特别强大,特别是段码屏驱动,16位的ADC,超大存储器,带CAN,四个串口都有FIFO。超高的性价比,是其他芯片无比比拟的!
SWM240的三款LQFP48,LQFP52,LQFP64是2.5-5.5V工作电压,有CAN,四个FIFO的串口,支持实时可变的采集电压输出量程,可以8级可调的内部参考电压,是其他芯片没有的。
有都DMA直接数据通过,硬件除法器,开平方等等硬件模块,支持硬件三角函数运算。速度很快。
都是低功耗,可以支持UA级待机功耗,可以用于电池供电的,或是超级电容供电的的场合。 都有DMA,FIFO,可以解放CPU,处理多任务的能力更强大! |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-26 10:48:40
|
显示全部楼层
29#
上面不是楼主分享了资料,上面下载。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-05-18 05:41:29
|
显示全部楼层
58#
看了一下,SWM180,SWM240的功能都非常强大,外设接口很丰富,不错,下次项目用一下。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-16 20:31:18
|
显示全部楼层
102#
4个串口,好强大的芯片。
|
|