查看:
1965
|
回复:
1
|
BP8519C应用
|
迈泽电子
1
主题
0
回复 |
发表于2019-01-03 11:43:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
有那位前辈老师用过BP8519C这款非隔离降压的芯片,PDF上说能输出50mA电流,这个是否和输出电压关系怎样情况呢? 我目前样板测试的结果是:(反馈27K/220K 电感2mA色环电感,滤波100uF)输出14.8V 假负载10K时 输出电压14.8V 假负载4.7K时输出14V 输出电流30mA时电压13.8V 我觉得这个的输出电压变化太大了点,请教老师这款芯片这样的用法有没不妥之处,还是我的参数选择的不够合理呢, |
大树
0
主题
5
回复 |
发表于2019-05-04 10:56:12
|
显示全部楼层
2#
请问你这个芯片测试的怎么样了?13.8v带4.7k负载电流才3ma啊,不是30ma啊!这个片子我测试带载能力太差了
|
|