查看:
790
|
回复:
0
|
Xilinx与采埃孚宣布就 AI 创新与无人驾驶开展战略合作
|
小時光Megood
7
主题
2
回复 |
发表于2019-01-10 15:42:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
2019 年 1 月 7 日,美国拉斯维加斯CES 2019展 — 自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))与汽车动力传动系统与底盘技术以及主动与被动安全技术领域的全球领导者及一级汽车供应商采埃孚股份公司 (ZF) 今天联合宣布开展一项全新战略合作,赛灵思将通过为 ZF 高度先进的人工智能 (AI) 汽车控制单元 ZF ProAI 提供支持,加速促成无人驾驶应用落地。
ZF 正在使用赛灵思 Zynq® UltraScale+?MPSoC 平台处理实时数据汇总、预处理和分配,同时也为其 AI 全新电子控制单元的 AI 处理提供计算加速。ZF 之所以选择这种灵活应变、高度智能的平台,是因为它为ZF ProAI平台提供了必要的处理能力的可扩展性和灵活性,可根据每个客户的独特需求进行定制。
ZF 先进工程部主任、采埃孚风险投资公司 (Zukunft Ventures GmbH) 总经理 Torsten Gollewski 表示:“ZF ProAI 的独特卖点是其模块化的硬件概念和开放式的软件架构。我们的目标是为无人驾驶领域提供最丰富多样的功能。”这种独特的价值,使得ZF ProAI与市场上的其他系统相比,拥有独一无二的优势。其它系统大多采用固定的软硬件组合架构,这种方案可能会限制功能并增大成本。”
赛灵思核心垂直市场副总裁 Yousef Khalilollahi 表示:“能够与 ZF 在 ProAI 平台上开展合作并携手帮助解决无人驾驶汽车开发相关的挑战,我们深感自豪。通过提供灵活应变的硬件平台,ZF能够设计出灵活且可扩展的系统,凭借处理引擎的多样化无缝整合 AI 计算加速与功能安全性 (FuSa)。我们期待进一步扩大与 ZF 的合作,将无人驾驶与 AI 创新提升到一个新的高度。”
赛灵思在超过 13 年的时间里,一直向汽车制造商和一级汽车供应商供应芯片。如今赛灵思有超过 1.6 亿片器件广泛应用于汽车系统,其中约 5500 万片为 ADAS 芯片。
一、8bit、16bit、32bit MCU多市场应用开发; 二、无线射频系列IC:EV1527、2240、3356、3357、480、470、531、500、4126、CE1550、CE2260; 三、镍镉镍氢定时和智能充电配套MCU方案,以及1-10节镍镉镍氢串充方案; 四、音响及电源系列:7313、2399、4558、L7805、78M05、ULN2003; 五、智能语音整体配套方案,可提供智能语音单咪和双咪PCBA; 六、红外人体感应IC:BISS0001和BISS0002(兼容EG4002)。
|