查看:
2763
|
回复:
0
|
Arduino操作一览
|
IcanDO
4
主题
0
回复 |
发表于2019-02-04 21:15:32
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近学习的一块板子esp8266NodeMcu 内部跑的是基于arduino的代码,所以也可以把这块板子当做arduino来使用,使用c语言去进行操作,但是由于使用的均为网络方面的知识,一直没有去看看arduino的基础用法,刚好找到了相关的资料,在此做一个总结
1.GPIO设置
使用pinMode(pin, mode)来设置GPIO口工作模式,pin取值范围0 ~ 16,mode可选值见下文;
使用digitalWrite(pin, value)来设置输出状态,value可选值为HIGH或LOW,即1和0;
使用digitalRead(pin)来读取GPIO口电平,返回值为HIGH或LOW,即1和0;
GPIO0 ~ 15可以设置为INPUT、OUTPUT、INPUT_PULLUP模式(输入、输出、上拉输入),GPIO16可以设置为INPUT、OUTPUT、INPUT_PULLDOWN_16模式(输入、输出、下拉输入);
在系统上电启动的时候这些管脚默认设置为INPUT模式;
GPIO6 ~ 11在大多数模块中用来连接外部flash芯片,所以对这些管脚进行 操作可能会引起程序崩溃
2.中断设置
使用attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)来设置中断,mode可选值CHANGE、RISING、FALLING(电平改变时、上升沿、下降沿);
使用detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin))来关闭中断;
3.PWM设置
PWM一般用于设置LED灯的闪烁(呼吸灯)和电机的驱动等
GPIO0 ~ 16支持PWM输出,具体说明如下:
使用analogWrite(pin, value)在对于pin上输出PWM信号,value表示高电平保持时间,参数value表示PWM输出的占空比,范围在0~255的区间,对应的占空比为0%~100%,当value为0时即停止PWM输出;
使用analogWriteRange(new_range)修改PWM value可写范围,默认range为1023;
使用analogWriteFreq(new_frequency)修改PWM频率,new_frequency取值范围100 ~ 40000,默认为1000;
range*frequency不应大于1000000;
4.串口
Arduino for esp8266可以使用Serial和Serial1两个串口,Serial可以将针脚映射到某些其他的GPIO口上;
Serial1只能用于发送数据;
串口具有硬件FIFO,收发各128字节,另外收发还各自有256字节缓存;
串口收发均有硬件及中断完成,但是当缓存不够用时将会阻塞程序;
接收缓存可以通过Serial.setRxBufferSize(size_t size)更改接收缓存大小(默认256字节);
可以使用Serial.detectBaudrate(time_t timeoutMillis)来检测外部输入串口的波特率;
串口发送可用print()、println()、write()等方法;
串口接收可用read()、readBytes()等方法;
串口可用于进行信息交互 或者进行debug
5.iic
一种简单的总线结构 存在两根信号线 scl(时间线) sda(双向数据线)
在arduino中 iic通信又称作TWI
Arduino的IIC通信使用wire库,该库包含以下方法:
begin()//开启iic功能
requestFrom()//接收
beginTransmission()//开启传输
endTransmission()//结束传输
write()//写入值
available()//数据是否有效
read()//读数据
onReceive(funcion)//发送信息时调用回调函数
onRequest()//接收信息时调用回调函数
6.SPI
相对于iic而言是一种略微复杂的总线结构,存在四总线(MOSI MISO SCLK HWCS)
主要用于实现芯片的读取(W25XXX)
与I2C不同,利用SPI库操作时,读和写都用同一个函数SPI.transfer()实现。
读取时,可以任意地址、任意长度进行读取。
与EEPROM不同,SPI Flash写入前,需要对写入的存储空间进行擦除(Erase)操作,
否则写入不成功。芯片支持Chip Erase(整片擦除)、Block Erase(32K bytes/64K bytes块擦除)和Sector Erase(4K bytes 扇区擦除)。
当写操作对应的地址空间到达page的边界,再继续写入时目的地址会自动roll over到本页的起始位置
7.延时方法
使用millis()和micros()可分别获取以毫秒及微秒为单位的系统时间;
使用delay(ms)可进行毫秒级延时;
使用delayMicroseconds(us)可进行微秒级延时,该操作会阻塞系统运行,不建议用该方法完成20毫秒以上延时;
当进行耗时操作时(>50ms)会影响系统网络功能,需要调用delay(0)或yield()来维持网络功能;
PROGMEMM是AVR中的功能,可以将数据储存到闪存中,从而可以节省内存的使用
没有使用PPOGMEMM: static const char array[]="This is a string stored in flash";
使用PPOGMEMM: static const char array[] PROGMEM = "This is a string stored in flash";
可以减少内存的使用量 但是会增加闪存的使用量.
|
|