查看: 6686  |  回复: 7
JLC 做不做这样的板: 没有电路,或者整块覆铜,只有外形加工和丝印的玻纤板?
初级电工
16
主题
15
回复
发表于2019-02-28 08:40:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
玻纤板的加工精度能到多少?少了工序,价格是否比正常PCB打样便宜?
ee加哥
5
主题
8
回复
发表于2019-09-20 02:47:23   |  显示全部楼层
6#

肯定可以做,但是不建议你单单提出这样的要求,因为客服会被你搞晕。


玻纤板的加工精度能到多少?

外形+-0.2MM。如果你要更高精度,建议自己搞一台CNC雕刻机。我就是这样做的:外形要求不高,线路板厂直接加工。外形要求精度高,自己切。我现在可以达到0.1MM精度。自己切的好处就是什么外形,多么古怪都没有问题,精度可控。我下面这个图是我的CNC机切割的。哦,对了,这块板的线路也是雕刻的。请不用留意线路,就留意外形就可以了。


少了工序,价格是否比正常PCB打样便宜?

No,相反,如果你的外形古怪奇特,可能不给你做,或者要加收附加费。


怎么做?你不要铜的话就随便在某个地方画一点线路,下单单面板就可以了。 


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部