查看:
4874
|
回复:
2
|
立创商城校园大使-赛元SDK-100开发板体验报告【1】
|
Xadeng
2
主题
0
回复 |
发表于2019-02-28 15:52:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
开箱
开发套件包括一个烧录仿真器和一块开发板,高端大气的黑色油墨。可以看到,开发板提供了数码管显示、LCD显示和LED显示,同时提供了3个触控按键2个轻触按键进行控制,还提供了一个NTC进行温度测量。 开发软件资源 集成开发环境使用的是Keil uVision,只需要安装一个插件就可以。并且烧录工具也是与Keil实现了无缝对接,直接可以通过Keil进行程序下载,极大的简化了开发流程。这些软件资源可以直接从官网https://www.socmcu.com下载得到。
随开发板提供的Demo代码资源也及其丰富,作为增强型8051单片机,拥有模拟比较器、PWM、LED/LCD驱动、硬件乘除法器等,性能得到极大提高。Demo代码资源如下:
以LED硬件扫描为例,代码采用函数调用的方式书写,极大的提高代码利用率,也便于使用。代码注释也是非常清楚,利于理解代码,也利于排查代码错误。
Demo程序验证 使用“LED硬件扫描”程序进行验证,打开示例代码后,重新对代码进行编译。将仿真器插入电脑,将开发板的烧录口连接至仿真器的对应位置,然后点击keil界面的Download按钮开始下载。如下:
总结 SDK100开发板以及Demo程序整体来说是简单易用的,官方提供的Demo程序对每一个外设都进行了驱动,我们只需要处理好业务逻辑就可以了,免去了开发底层驱动代码的烦恼,可以加快开发速度。 |
JackMCU
32
主题
47
回复 |
发表于2020-04-19 21:53:47
|
显示全部楼层
2#
感谢无私的分享。 本人也在做些有意义的事,主流单片机产品设计免费教学,重在应用与实践,培训产品思维,将单片机学以致用,衔接学员与公司产品的桥梁,需要加入学习队伍的朋友,B站或微信搜索硬件家园。
如果你只做能力范围之内的事情,就永远没法进步。
|
|