查看:
42240
回复: 136 |
SWM240 超值Cortex-M0,2.5-5.5V,四串口,一个CAN,免费送开发板。...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-20 16:10:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SWM240 过几天到货,买芯片,送开发板,敬请关注!! 月底或是下个月初到。 高达50MHZ的ARM Cortex-M0内核,单周期硬件32*32乘法。 增加了硬件除法器,支持除法与开方运算,速度超快。 增强了抗干扰能力, 工作电压:2.5V-5.5V 大容量存储器:SRAM有16KB, Flash有64KB。 可以跑小型操作系统ucOS等。 多达4个串口,接收与发送都有8字节的FIFO缓冲,一个CAN,接收与发送都带有64字节的FIFO , 支持DMA多通道,支持ADC SPI CAN等等。 两个SPI有FIFO。 两个IIC接口。 一个CAN,接与发都是64字节的FIFO。 ADC多达8个通道,12位精度,增强的8级PGA,可调输入采样的电压量程,可调参考电压,是电力电压电流宽范围输出采样的神器! 多封装可以选择,LQFP48, LQFP52,LQFP64 工作温度:-40°c ~ +105°c,实测120度也是正常的。1. SWM240C8T7-50 托盘 LQFP48 (引脚间距是0.5MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109306.html 2. SWM240R8T7-50 托盘 LQFP64(引脚间距是0.5MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109308.html 3. SWM240J8T7-50 托盘 LQFP52 (引脚间距是0.65MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109307.html 4. SWM180CBT6-50 LQFP48 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html
5. SWM180RCT6-50 LQFP64 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_109305.html 数据手册:华芯微特SWM240数据手册.pdf
参考例程:SWM240_Lib.rar
原理图与PCB设计参考:SWM2400_LQFP64_Demo_V1.zip
SWM240的论坛连接: http://club.szlcsc.com/article/details_3848_1.html
SWM180系列的论坛连接: http://club.szlcsc.com/article/details_3791_1.html |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-21 08:47:28
|
显示全部楼层
4#
ULINK OR JLINK V9!
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-21 08:54:56
|
显示全部楼层
5#
非常感兴趣的,仔细看了说明数据手册,什么时间有开发板出来,麻烦通知下, 1. SWM180的三款 LQFP32,LQFP48,LQFP64特别强大,120-240KB的FLash,16-24KB的SRAM,特别是段码屏驱动,16位的ADC,超大存储器,带CAN,四个串口都有FIFO。超高的性价比,是其他芯片无比比拟的!
2. SWM240的三款LQFP48,LQFP52,LQFP64是2.5-5.5V工作电压,有CAN,四个FIFO的串口,支持实时可变的采集电压输出量程,可以8级可调的内部参考电压,是其他芯片没有的。 64KB的FLash, 16KB的SRAM
有都DMA直接数据通过,硬件除法器,开平方等等硬件模块,支持硬件三角函数运算。速度很快。
都是低功耗,可以支持UA级待机功耗,可以用于电池供电的,或是超级电容供电的的场合。 都有DMA,FIFO,可以解放CPU,处理多任务的能力更强大! |
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-05-18 05:42:43
|
显示全部楼层
67#
看了一下,不错的芯片,SWM180,SWM240的功能都非常强大,外设接口很丰富,很好,下次项目用一下。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-07-16 20:28:47
|
显示全部楼层
95#
5V供电的,赞一个,带CAN厉害了我的哥。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-10-30 08:40:56
|
显示全部楼层
105#
双11活动, 可以送10芯片,送两块板子, 买5个送一块板子, 还是11.10-11.15,多达6天,太给力了, 可以与立创的活动一块买了,可以节省运费啊。 支持下这个。 |
|