查看:
2248
|
回复:
0
|
arduino学习笔记15制作第一个电路 单led闪烁
|
天南北斗
12
主题
5
回复 |
发表于2019-03-06 21:56:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
arduino学习笔记15制作第一个电路 单led闪烁
做任何一个电路之前,一定要先了解电路中原件的参数,其工作电压,工作电流等。第一个实验咱们用到的LED从网上查找资料得知,其工作电压一般为1.5-2.0V,工作电流一般为10-20ma,反向击穿电压为5V。控制板逻辑电路供电为5V。根据以上参数假设LED工作电压选用1.7,工作电流选用15ma,限流电阻=(总电压-LED电压)/电流,所以限流电阻=(5-1.7)/0.015=220Ω。 首先需要从arduino官方网站下载其编译软件,地址是http://arduino.cc/en/Main/Software 笔者使用的平台为win7 32位,如果大家使用的是其他平台,按照对应的下载就可以。 下载回来的软件包解压缩后的目录结构如下图,arduino.exe是程序的启动文件,driver目录是控制板usb芯片驱动,usb接上控制板后如果要寻找驱动,把目录指定到这里就可以。 本次实验所用到的器材为一个面包板,一个LED,一个220Ω的电阻,几根导线,下面还是老样子arduino学习笔记15制作第一个电路 单led闪烁.zip,上面有错误还希望指出来。 |
|