查看:
2402
|
回复:
1
|
150V降压IC 120V 转5V 1.8A转12V 1.5A最新电动车控制方案
|
xpkj553
7
主题
0
回复 |
发表于2019-03-11 10:48:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
产品概述: SP6406是一款高效率、140KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器内置3A/150V功率MOS可以在DC 8.0V至120V的宽输入电压范围内,具有1.8A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定频率振荡器,所需外围元器件极少,使用简单。 SP6406同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SP6406具有软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,在轻载时会自动降低开关频率已获得更高的转换效率。
产品特性: 1、输入电压范围:8.0V至120V 2、输出电压可调:5.0V至30V 3、支持CC/CV输出 4、固定开关频率:140KHZ 5、支持5V/1.8A和12V/1.5A电流输出 6、内置3A/150V高压功率管 7、转换效率高于96% 8、内置软启动 9、内置短路保护功能 10、内置过温保护功能 11、SOP8(EP)封装
产品应用: 1、电动自行车控制器电源 2、电信/网络设备
我们的优势: 1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。 2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询! |
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2019-03-14 16:03:24
|
显示全部楼层
2#
广告帖
q3397226930
|
|