查看:
69759
回复: 40 |
【教程】使用SVN保持 封装库 同步的方法
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-04-22 18:53:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SVN解释:Apache Subversion(简称SVN,svn),一个开放源代码的版本控制系统,相较于RCS、CVS,它采用了分支管理系统,它的设计目标就是取代CVS。 工程师必学呀. 嘉立创组织管理的 PCB封装库(集成库) 是使用SVN开源方式管理。也就是说用户可以使用SVN的方式时刻保持同步, 尽快使用最新版本。 相应的SVN地址在封装库发布贴中都有列出. 下面开始示教 使用方法: 1) 安装SVN客户端 2) 使用SVN 同步 本教程看起来图片非常多. 其实操作一遍后, 学会了, 以后会非常方便.
1)安装SVN客户端. 已经安装SVN客户端,可忽略这一步.
SVN客户端。 这里使用 <TortoiseSVN> ,俗称“乌龟”, 下载SVN客户端:(个别宽带提供商 需要翻墙) TortoiseSVN 官方地址:https://tortoisesvn.net/downloads.zh.html, 默认是英文,但有中文语言包
安装 SVN客户端
点击 Next
点击 Next 注意这个界面,一定要全部安装,如下图:
点击 Next
点击 Install
到这个界面下,英文版的SVN算是按照完成,下面说安装中文包并设置为中文
语言包安装完成 设为中文显示 任意文件夹下右键菜单, Settings
选中文. 然后 应用, 确定 中文显示设置完成. 2) 使用SVN 同步
1> 设置 这里依照PADS封装库地址为例 与服务器同步,并下载内容.
设置如上图 版本库地址: http://code.taobao.org/svn/JLCSMT_LIB_PADS/
看到这个界面就算完成了. 简单说明文件夹图标, 这里我随便建立了一个文件夹,用来对比正常文件夹和有SVN的.
图标说明:
2> 更新
看到这个界面就算更新完成了. 更多SVN的相关教程 请自行谷歌,必应,百度... 工程师必学呀. 感谢观看.
相关帖子
嘉立创 SMT贴片 可贴列表 Altium Designer 集成库(正式版) 【汇总】SMT相关的教程汇总
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-04-22 21:02:52
|
显示全部楼层
2#
这会儿就别推荐SVN了吧。。。 换GIT已经好几年了。。。 |
|