查看:
1907
|
回复:
1
|
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告:电压电流表
|
dll225
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-21 20:41:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、 方案简介
GD32MCU 各模块的性能优势 内核指令效率比m0+内核更高。 三、 方案介绍+方案系统框图 主控是GD32E231,电压检测是电阻分压(10K+1K,焊接在MAX471模块上)后进入MCU的ADC采样,然后计算出电压值。 电流是通过电流放大器MAX471,其内置测流电阻为35毫欧,并放大输出电压,再经过ADC采样计算出电流值。
本着成本优化的原则后续还可以改进: 五、 代码分享(粘贴部分代码,主要以压缩包的形式) void led_config(void)
完整代码,IAR8.21 : |
dll225
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-22 18:44:54
|
显示全部楼层
2#
右边是用作对比的成品USB电压表,因为电阻分压,本电路可以测35V电压,max471支持到36V。这个范围还可以拓宽,但就会影响电压分辨率了~~
|
|