查看:
31251
回复: 61 |
高精度,内置温度补偿的RTC芯片,兼容EPSON的RX8025T,促销中
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-25 12:46:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
高精度,内置温度补偿的RTC实时时钟芯片,兼容EPSON的RX8025T工业级温度,价格超优惠促销,国外的四分之一的价格! 立创商城,采购连接:
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-26 08:54:57
|
显示全部楼层
9#
工作温度: -40~+85℃。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-26 08:57:44
|
显示全部楼层
10#
已经批量了,国家电表已经大量应用了,温度运行。因为贝岭是中电子的,大部分自产自销。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-26 08:58:55
|
显示全部楼层
11#
是的,内置晶振,单芯片。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-28 06:52:38
|
显示全部楼层
14#
是的,最高性价比的芯片。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-30 07:14:06
|
显示全部楼层
19#
说明书上有,我抽空上传,误差很小,电表要求高,都可以,国家电表中已经大量应用了,所以可以放心使用。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-30 17:32:11
|
显示全部楼层
20#
数据手册下载地址: |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-01 10:26:04
|
显示全部楼层
21#
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-04 16:29:28
|
显示全部楼层
23#
立创显示多少是多少。若错了,立创会负责。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-15 06:25:13
|
显示全部楼层
27#
谢谢大家提醒,是代理商欺骗立创,立创把错误的信息给我的,不要认为是我个人的行为或思想不对。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-16 06:01:40
|
显示全部楼层
34#
再次和立创确认价格没错,0.82元批量,交期在确认中,原厂已经在生产了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-09 16:40:32
|
显示全部楼层
43#
不假的事情。 芯片都在生产中呢。 下周到货。已经确认了,快到货了。 大家做准备抢购吧,手慢无,手快有!! |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-23 07:00:44
|
显示全部楼层
45#
以前是信息有误,请大家理解,超值的内置高精度晶振的实时时钟芯片RTC,BL8025T今天到货!! 价格超低,性价比高,不到1元钱,谢谢大家捧场,用事实说话,品质超强,工业级。 已经有大量客户用BL8025T来代替RX8025T.完全兼容。 国家电表上大量应用,因为前段时间给国家电网大订单导致到货来迟,请各位理解。 国家电网在用,你还在担心犹豫吗?快下手吧。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-06-25 09:44:07
|
显示全部楼层
46#
昨天立创商城电话说是原厂弄错价格了。不管怎样,我和立创商城都会为大家争取最优惠的价格。肯定比台湾的EPSON有价格优势,并且有大量量产的可靠性认证保证,大家可以放心采购。下周协调好就上架BL8025T.
|
|