查看:
1886
|
回复:
1
|
输入12-80V工作灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
|
LED驱动芯片欧阳
101
主题
1
回复 |
发表于2019-05-27 20:31:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
输入12-80V工作灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少! 2、品牌:世微半导体 3、方案特点: 12-80V 2.5A-4A 汽车前大灯方案抗干扰能力强,如需过EMC认证和传导 过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403. 很好过认证,就这 五点 1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH 2、MOS、二极管加RC吸收回路 3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积 4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用) 5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆可设定电流范围:10mA~6000mA ◆固定工作频率:150KHZ ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用 ◆SOP8 4、规格:SOP8
欧阳 邮 箱:2355558464@qq.com Q Q:2355558464 电话:13714437124(微信)18811874036 电 话:0755-83322522 |
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2019-05-28 09:50:50
|
显示全部楼层
2#
感谢楼主分享~~~~
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
|