查看:
14634
回复: 9 |
可跑C代码的串口屏之6路WIFI外网可控电子开关(含源码和PCB)
|
||||||||||
jetbin
4
主题
50
回复 |
发表于2019-05-29 13:30:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
六路WIFI外网IO控制器一直以来,物联网的控制一直都是电子界发展的一个热点,但是物联网的开发却不是一个简单的工程,而对于只是熟悉单片机这样的硬件开发者来说确实一件很难的事情,原因是除了掌握单片机的开发外,还的掌握互联网服务器的开发、手机端等开发等等,导致难度一再上升,为此我们在sHMICtrl的基础上,连接ESP-12S,完成了这个六路控制器,可由外网服务器直接透传内网控制sHMIctrl上的六路扩展IO的电平,同时屏幕上也可以直接控制这六路IO; 大家知道,作为一个物联网控制设备,需要联网,而联网就需要有UI界面输入wifi密码,这个就一下难住了大多数的单片机开发者,常规的方案是借助手机来跨接,但这样又需要单片机开发人员会手机开发,这岂不是天方夜谭(如果作为商品开发,甚至还需要开发android和IOS两个版本),而使用sHMIctrl的方案,只需要单片机开发人员即可完成;用户也很简单,直接在屏幕上选择wifi热点后输入wifi密码即可; 硬件连接:只需要4根线,就可以把屏幕和ESP-12S连接在一起,为了方便用户,我们特意使用了安信可的原始AT指令固件,因此无需再对ESP-12S进行编程; 通信有两种方式,一种是最简单的同步通信方式,也就是说发送数据后,系统一直在等待数据的到来,这样通信非常好理解,但是由于CPU一直等待数据,导致效率很低,当然对于常规单片机来说,是没有问题的;但是在有界面体系的单片机上,是肯定不行的,因为循环等待数据肯定会导致界面无法响应; que_do(通道号,步骤号,超时时间){ //在此书写通信发送代码 }then{ //在此书写接收数据处理代码 //要区分通信结果正常和异常并分别处理 }else{ //在此书写超时处理代码 }这样就很容易的把ESP-12S带的各种AT指令集给控制下来了 具体详细操作请下载源代码和工程文件查看; 上电后,系统会自动检测是否有ESP-12S模块,并且检测是否有已经记忆的热点,第一次使用的时候,需要点击“进入”来设置wifi热点 选择“WIFI设置” 选择左侧AP 热点,然后再右侧输入wifi密码,点击连接即可联网 这两个界面可以点击控制IO的变化,同时如果外网页面有动作,页面开关也会自动变化 通过微信扫描可以到达控制页面: 相关资料下载:
核心部件采购链接: 3.5吋: https://item.szlcsc.com/370959.html 2.8吋:https://item.szlcsc.com/370958.html DIY玩家:a-diy.cn
|
||||||||||
上海钜富物联网
5
主题
37
回复 |
发表于2021-09-25 14:29:42
|
显示全部楼层
9#
这个思路好 ,多一份力量,发展高效可持续非科班人才培养,帮助90%以上的初学者启蒙。为先生点赞!!!
|
|