查看:
14387
回复: 13 |
[开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
|
清月电子
1
主题
1
回复 |
发表于2019-06-08 17:48:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10. 往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理: 1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等 2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如: (1) 、超高的波特率传输。 (2) 、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可 (3) 、超强的资源,主从一体,实时切换 3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技术支持等等。 4、其实这一切也都是需要成本的,当然用户愿意接受,也是一种良心的循环。 5、但是市场的竞争非常的激烈。原本用户的产品仅仅只是一个民用的需求,可能最后选到却是贵了3倍的好产品,其实也是不划算的事情 下面就进入产品资料介绍环节,请耐心的看一下,只要是有蓝牙相关的需求,我都可能略知一二,也能回答一下。 二、首先说一下芯片的优势: 1、成本低,支持的功能特别多,使用其他及其简单。照抄就行了 2、由于是国产的芯片,所以依托于海量的出货量,和超强的市场竞争,所以拉低了成本 3、芯片内部的软件支持,也是接口非常丰富,值得深入研究 三、再说一下芯片的缺点: 1、芯片由于是SOC系统,所以很多的功能都是以接口的形式,太个性化的功能可能实现非常费劲 2、芯片由于带音频,所以不支持低功耗,手环、纽扣电池供电的场合就不合适了 四、蓝牙芯片的介绍 KT1025A芯片是一款支持蓝牙音频和数据以及U盘、TF卡播放的4合一的单芯片,芯片的亮点在支持TF卡或者U盘无损音乐的播放,以及简单明了的串口AT控制功能,支持BLE透传,以及SPP透传功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度。 KT1025这个是我们在原厂芯片的基础上,开发了软件的芯片,配合坛友直接使用,超低成本3元RMB 可以适用于下面的这些类型的应用: 1、蓝牙音频产品 如:蓝牙音箱、蓝牙耳机、车载蓝牙 等等 2、蓝牙数传产品 如:智能门锁、车载OBD检测、智能小车、打印机、医疗设备数据采集 3、蓝牙数传+音频产品 如:蓝牙音乐灯、蓝牙音乐广播 废话不多说,上芯片的手册,和参考图纸 最后分享一点点小心得:消费类电子产品SOC芯片开发的一些经验 1、其实在开发软件这个工作上,一些芯片原厂推出的SDK软件包是非常值得学习和借鉴的 (1)、因为他们为了方便用户开发,和阅读,以及一些驱动的写法的重复利用,都是做了很多的工作,其中的思维和 方法都是值得借鉴和学习的 (2)、很多时候,我们开发一些不算庞大的系统,总觉得自己写的程序还是可以的,但是一旦功能复杂了,整个程序 的架构就不得不重新的思考,这个时候,你就需要去参考别人高端人士的写法和思维 (3)、我们开发过程中,芯片原厂开发包,基本都是“消息机制”、“宏选择功能”、“大量的结构体封装” 如果有兴趣的话。我可以上传一下芯片厂商提供的开发SDK,有300多个文件,我个人认为整个框架清晰明了,值得学习 努力努力,向前向前
|
清月电子
1
主题
1
回复 |
发表于2019-06-08 17:49:33
|
显示全部楼层
2#
自己先顶一顶
努力努力,向前向前
|
|