查看:
2228
|
回复:
5
|
手持类设备,单锂电池供电电源方案讨论
|
|||
YYKK
4
主题
9
回复 |
发表于2019-06-14 09:53:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
技术方案讨论,闲话少说,直接主题。 要求:手持设备,类似pos机具,单3.7V锂电池供电。 希望方案做成充电,放电,电量指示3合一。 输出2A以上。
目前我做的方案有两套,都是基于充电宝方案的,但是感觉都不是很有价值,做过类似方案的请赐教。 方案1: 用了ETA6887. 充电,放电,电量指示,加自带开关机电路,看似非常完美。但是又个电流低于100mA自动关闭输出功能。这个不能忍,手持设备进入待机状态以后就自动关机了,业务全丢。如果要保证boost电路持续工作需要在输出端保持一个100mA以上电流,这个又不适合低功耗应用。 方案2:用了MPS的MP2636+mos管+开机按钮识别芯片+AD实现了我说需要的功能,但是bom cost直线上升。 MP2636只是电池充电管理和boost二合一。其他功能都没有。
朋友没是否做过类似方案,一起探讨一下。Regards。 |
|||
YYKK
4
主题
9
回复 |
发表于2019-06-14 13:02:04
|
显示全部楼层
3#
可以集成到后级的mcu但是这样硬件/软件耦合了。而且每换一个MCU就要重新做一套类似的。 更喜欢独立的硬件方案,类似方案1,但是没有轻载检测关断就好了。 |
|||
YYKK
4
主题
9
回复 |
发表于2019-11-12 21:10:53
|
显示全部楼层
6#
感谢你的推荐,AXP的芯片看着非常不错。
|
|