查看:
15427
回复: 14 |
沙场秋点兵--- 全球微控制器MPU/MCU厂家品牌大列表
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-04-28 11:43:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
单片机诞生于1971年,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。单片机由以前的1位、4位、8位、16位,发展到现在的32位甚至64位。90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高,相继诞生了一批经过市场考验获得良好口碑的单片机制造厂商,下面一起来看看MCU芯片原厂及其产品介绍:(注:以下排名无先后之分。)
国外厂商: 1、瑞萨电子(Renesas) 总部:日本 瑞萨是MCU领域的王者,绝对的领头羊,他是由瑞萨、NEC、三菱这三家公司组成的MCU巨无霸,在车机市场拥有第一的市场份额。他们有获得ARM的授权,不过不是用来做MCU的,是用来做处理器的,MCU都是用瑞萨自己的架构。 2、恩智浦(NXP)+飞思卡尔(Freescale)(后者被前者收购) NXP(恩智浦)公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。NXP的MCU几乎都是采用Cortex-m系列架构。 3、微芯科技(Microchip)+爱特梅尔(Atmel)(后者被前者收购) 总部:美国 微芯科技是全球领先的单片机和模拟半导体供应商,Microchip(微芯)单片机是市场份额增长最块的单片机。它的主要产品是16C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,仅33条指令,运行速度快,且以低价位著称,一般单片机价格都在一美元以下。Microchip单片机没有掩膜产品,全都是OTP器件(近年已推出FLASH型单片机)。 Microchip强调节约成本的最优化设计,使用量大、档次低、价格敏感的产品。MICROCHIP公司的PIC单片机产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。 该公司有自己架构的单片机,叫PIC,分别有PIC8、PIC16、PIC32等系列 ,PIC单片机也有采用MIPS的microAptiv内核;还有一个系列的产品是传统8051/80c51产的MCU。公司MIPS合作,用MIPS的内核做MCU而跟ARM对抗,所以他们没有基于ARM架构的MCU。 4、意法半导体(ST) 总部:意大利 意法半导体微控制器拥有一个强大的产品阵容,从稳健的低功耗8位单片机STM8系列,到基于各种ARM Cortex-M0和M0+、 Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7内核的32位闪存微控制器STM32家族。为嵌入式产品开发人员提供了丰富的MCU选择资源。同时,意法半导体还在不断扩大、拓展产品线,其中包括各种超低功耗单片机系列。 5、英飞凌(Infineon) 总部:德国 其前身是西门子集团的半导体部门。英飞凌8位单片机能实现高性能的电机驱动控制,在严酷环境下(高温、EMI、振动)具有极高的可靠性。英飞凌8位单片机主要有XC800系列、XC886系列、XC888系列、XC82x、XC83x系列等。英飞凌的mcu用在汽车、工业类上面居多,消费类的很少。 6、德州仪器(TI) 总部:美国 德州仪器 (TI) 是全球领先的模拟及数字半导体IC设计制造公司。除了提供模拟技术、数字信号处理(DSP) 以外,TI在单片机领域也涉入较深,推出一系列的32位单片机,其中Piccolo系列微处理器最具代表性,具体型号如C2000和F28x系列。TI的MCU产品线很广,针对不同领域推出了很多系列的产品。 7、赛普拉斯(Cypress) 总部:美国 赛普拉斯PSoC应用功能再扩大。赛普拉斯最新一代可编程系统单芯片PSoC4,导入安谋国际(ARM)32位Cortex-M0核心,期提升产品性能价格比,逐渐蚕食8、16位微控制器(MCU)的市占。Cypress的MCU主要就是PSOC系列,这个PSOC不只是MCU,还集成了其他的东西,比MCU强大很多的。他的独特性在于:具有可编程和灵活性,即MCU+模拟+FPGA。 8、三星(Samsung) 总部:韩国 三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32系列32位单片机。三星单片机为OTP型ISP在片编程功能。在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在32位机上购买了ARM7内核,还有DEC的技术、东芝的技术等。其单片机裸片的价格相当有竞争力。 9、东芝(Toshiba) 总部:日本 东芝单片机的特点从4位机到64位,门类齐全。4位机在家电领域仍有较大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗低至10uA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000ARISC的 CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。 10、芯科(Silicon Laboratories) 总部:美国 Silicon Laboratories(芯科实验室)成立于1996年,位于美国德州奥斯汀市,是一家专业研发设计类比电路及混合信号IC的公司,为成长快速的通信产业设计等提供广大应用。在8051系列MCU领域居于领先军团行列。这家公司2013收购了一家叫Energy Micro的节能型MCU公司,所以产品有两个型号。 国內台湾厂商: 1、新唐科技 总部:台湾 新唐科技专注于开发模拟/混合讯号,微控制器及计算机云端相关应用IC产品,相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品制程的晶圆厂,除负责生产自有IC产品外,另提供部份产能作为晶圆代工服务。此外,新唐MCU打入了VR供应链。 2、盛群半导体股份有限公司(合泰半导体(Holtek)) 总部:台湾 盛群半导体为国内专业微控制器IC设计领导厂商,营业范围主要包括微控制器IC及其周边组件之设计、研发与销售。MCU除一般应用领域外,更涵盖语音、通讯、计算机外设、家电、医疗、车用及安全监控等各专业领域,此外并提供各种电源管理及非易失性内存等微控制器外围组件,期能以提供客户更具功能性之完整解决方案为产品发展目标。 3、义隆电子股份有限公司 总部:台湾 公司主要是研发和行销集成电路(IC)产品为主,产品线包含:消费性芯片、通讯类芯片、微控制器、个人计算机外设芯片、数字显示器芯片及智能型人机接口技术之应用芯片。主要专长于电容式触控技术、影像感应和图像辨识技术。 4、松翰科技股份有限公司 总部:台湾 松翰科技成立于1996年7月,随即1997年初推出她的第一颗语音控制器产品,从那时开始,松翰科技逐步成为各方广泛认知的语音、音乐控制器的领导者,为多方面应用的教育性电子玩具注入新的生命。目前,松翰也已在许多应用领域,提供更多领先创新的产品线,包括8位OTP微控器ICs、USB控制器ICs、影相控制ICs。 5、凌阳科技股份有限公司 总部:台湾 凌阳科技专注发展家庭娱乐平台芯片方案与核心IP研发。凌阳集团由专注家庭娱乐平台的母公司凌阳科技领军,将涵括从低阶到高阶,从个人到家庭,从消费性到通讯的全方位IC产品解决方案。 6、十速科技 总部:台湾 台湾十速拥有4/8位精简指令型微控制器 (RISC MCU)、 Embedded NVM、 Mixed Mode IC、 Logic IC、 ASIC 及 SOC 等完整之产品线,这些产品广泛应用于通讯、OA、 IA 、 Internet、 Networks 及计算机外设及消费性产品上。 7、笙泉科技 总部:台湾 专注提供8051 MCU单片机。公司目前在麻将机、点钞机占有很大市场,这主要是因为MA8系列单片机的GPIO接口ADC数量较多,适合于这一类市场。MG816单片机有57个GPIO ADC,适合用于点钞机,MA807有41个GPIO ADC,是针对麻将机市场做开发。MG87系列的单片机集成了晶振,适合于较便宜的消费类产品如电磁炉、咖啡机、豆浆机。MG84系列单片机带有USB功能,用于鼠标和键盘等计算机周边。 8、九齐科技股份有限公司 总部:台湾 主要研发高质量及高附加价值的消费性集成电路包括语音控制IC、微控制器语音产品(MCU)等;并提供完整的软件设计支持平台和应用解决方案。2016年11月 推出全新NX1系列——32-位CPU 高质量语音/MIDI处理器。 9、佑华微电子股份有限公司 总部:台湾 本公司设计之产品包括语音控制IC、微控制语音产品(MCU)及录音集成电路产品等;主要应用于以消费性应用领域产业为主,如音效产品、个人电子产品、家电产品、 发声玩具礼品及互动性消费产品。 10、应广科技股份有限公司 总部:台湾 公司专注于CPU与DSP平行处理架构,已开发出多核心平行处理系列IC FPPA(Field Programmable Processor Array) |
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-07-17 08:13:15
|
显示全部楼层
14#
嗯,第26位公司我差点进了。
|
|