查看:
6757
|
回复:
6
|
可跑C代码的串口屏之T12白光烙铁
|
||
jetbin
4
主题
50
回复 |
发表于2019-07-12 10:56:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
T12 白光烙铁也是电子DIY中一个非常经典的项目,以至于T12白光DIY烙铁也是广大爱好者和专业人员的标配工具;T12的整个电路可以说是一个标准的温控系统,因此把代码稍微改制,就可以实现各种温控器的方案; T12目前大多数采用12864的OLD方案在做,少数低端的还在使用数码管,为了彰显豪华版的T12,我们决定拿2.8吋的shmictrl液晶屏来做,这样显示就可以足够豪华 为了做这个项目,某宝上买了一个最低档的套件,说实话,就是买个手柄,怕烫到自己。 好了,废话不多说,上图: 利用原来的外壳做个一个支架,连接屏幕。 电路上采用标准的T12 控制: 加热部分:PWM 信号控制MOS给烙铁头加热 烙铁头热电偶信号放大:一个标准的运算放大电路,放大信号约200倍 电源部分:40V以下均可以输入,转成5V,供屏幕和单片机使用 其中C12预留焊盘 全部的原理图,请参见: https://lceda.cn/zhqsoft/shmictrl-28-t12 实际PCB以及接法图中预留了ESP12s的位置,理论上可以做成物联网烙铁,但是没有什么实际用途,只是预留。 核心控制算法有人觉得控制算法很神秘,其实很简单; int TAD=0; //温度AD值 int pwm=327; //占空比一半 int setupAD=900; //设置的AD值 void ctrl0(){ if (TAD<setupAD-100){ pwm=65535; //100% } else { if (TAD>setupAD){ pwm=100; //基本相当于关闭 } else{ //自动计算PWM pwm=(setupAD-TAD)*65535/100; } } } 这个函数就是控制算法,可以看到总共没有几行代码,大致的意思是每次获取温度测量的AD值(TAD)之后,调用一下本函数,根据目标AD值(setupAD)来计算一下需要加热的PWM占空比; 可以看到,当TAD与目标setupAD 差值比较大的时候,100%全力加热;当100以内,根据差值大小动态按比例调整PWM值;当温度超过预设温度时,给一个非常小的PWM维护,当然也可以测底关闭; 当然这只是原理,实际请参见源代码,多个几个分组。 界面: 实际效果:从80度上升到250度,实际焊接无明显降温。 50度上升到450度。 相关资料下载: 原理图与PCB https://lceda.cn/zhqsoft/shmictrl-28-t12 sHMIctrl工程文件(源代码) http://shmictrl.com/download/shmictrl-t12.sz
核心部件采购链接: 3.5吋: https://item.szlcsc.com/370959.html 2.8吋:https://item.szlcsc.com/370958.html DIY玩家:a-diy.cn
|
||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2019-07-12 14:55:16
|
显示全部楼层
2#
|
|