查看:
20740
回复: 20 |
九阳豆浆机DJ13B-D58SG故障维修一例
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-07-30 15:26:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
故障现象:上电完成后,选择倍浓或快速豆浆功能,按启动键,约两秒钟后机器报错:所有功能指示灯同时闪烁,伴随着蜂鸣器有规律的鸣叫。 网上百度查到此报错信息是提示“输入电压异常”,如下图红圈所示。实际上的输入电压220V是没有问题的,可以推断应该是220V电压检测电路出问题了。同时百度到了该机型豆浆机的电路原理图。 温馨提示:该原理图跟实际上有一点出入,譬如连接线及其相关电路。
断电,拆机,按原理图找到相应电路的器件,去掉电源板上影响操作的白色硅胶以及背面的相应部份的防潮油,用万用表在路测试限流及分压大功率插件电阻R11,测得值为230K左右,认为基本正常;找到电源板背面的另一个分压贴片电阻R12,测得阻值为220K左右,正常;拆开机头上部的显示板所在部份,再沿连接器和连接线找到标有“V”的端口,在路测电阻R8为1K左右,正常;测电容C5两端没有短路现象,将电容C5从电路上脱开,再将电源板和显示板连接起来,整机上电测试,故障依旧;将显示板上的MCU型号为SH79F1620重新补焊一次,并将显示板用热风枪加热除潮,再次整机测试,故障依旧,故障处理变得扑朔迷离。
情急之下将电源板上的电压检测电路的大功率电阻R11从电路板上取下,用万用表检测其阻值为无穷大,问题点基本被找出。更换这个电阻,整机上电测试,功能恢复正常,不再报错,加热、电机功能均正常。完全将各电路板和机头部份结构件装配好后再测试,功能正常,交机。
维修总结:在维修的开始,在路测试这个编号为R11的电阻,值为230K时,很容易让人判断为该电阻基本正常,因为220K的电阻测出230K左右的值,有可能是该电阻在使用一定年限后阻值发生了一点变化,或者万用表本身也有误差。而在本例中,在路测这个电阻,当这个电阻阻值为无穷大时,测得的阻值实际上为R1 220K和R2 10K串联之后的阻值230K,从而让人忽略了这个问题。
编辑日期 20190418 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-07-31 08:55:01
|
显示全部楼层
3#
现在可以看到图片了。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-09-02 11:02:07
|
显示全部楼层
5#
现在的电器怎么可能还带电路原理图?20几年前电器就都不带原理图了。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2021-03-04 09:33:57
|
显示全部楼层
10#
不排除是山寨九阳,我也在淘宝上买到过山赛九阳豆浆机。山赛机连防溢出电极都是假的,220V电源的耦合器及其防水硅胶做及装配的都明显较差,拿到官方售后鉴定为假冒,经投诉到淘宝后下架。 这台机子没有很明显的山寨特征,暂且认为是正品。 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2021-07-12 16:14:11
|
显示全部楼层
13#
谢谢提供信息!
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2021-11-10 12:08:05
|
显示全部楼层
15#
多谢夸奖!
|
|