查看:
1335
|
回复:
2
|
汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷卯电子
3
主题
8
回复 |
发表于2019-07-30 18:20:46
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。 一、电源危害类型 这种电气应力威胁主要参考ISO 7637-2和ISO 10605标准。 图1:供电线上的各种浪涌波形 “6 V Crank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6 V。
针对电路上产生的种种威胁,如何做到有效的保护而又不影响行车供电,需要在电路的电源侧做一些保护措施。 图2:抛负载保护方案 雷卯电子汽车级Power TVS顾名思义,是高功率的TVS,通流量大,箝位电压低,所以特别适用于汽车电子的电源保护。 三、需要什么级别的TVS
表二 24V系统TVS测试通过表
7637测试仪器各式各样,但是要关注测试指标非常重要,示波器设置好对应的电压和电流,可以抓取到波形。 图4:抛负载参数设置界面图 图5:示波器波形图 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷卯电子
3
主题
8
回复 |
发表于2019-08-08 15:07:31
|
显示全部楼层
2#
授权代理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷卯电子
3
主题
8
回复 |
发表于2020-02-18 17:35:12
|
显示全部楼层
3#
不错,真有用。
|
|