查看:
6972
|
回复:
9
|
电压基准芯片ME431AXG的困惑
|
黑果实
1
主题
6
回复 |
发表于2017-05-03 12:43:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
采用以下电路,对电压基准芯片ME431AXG进行了测试(MARK:9AQA),结果如下:
VC:V VOUT:V 2.39 2.37 2.72 2.47 3.03 2.46 3.54 2.45 4.05 2.43 4.55 2.42 5.00 2.41 5.32 2.40 5.64 2.40 基准电压不是2.5V么,手册上说范围在2.490V--2.510V。 是哪里出了问题,烦请各位指正。 |
jzy123
0
主题
28
回复 |
发表于2017-05-03 13:01:30
|
显示全部楼层
3#
431不要并电容,会起振荡。
|
|