查看:
80787
回复: 142 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-05 16:43:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH554T测试板由立创论坛网友试用 试用重点: USB主从、触摸按键 活动测试板:CH554T测试板 数量:20块(包邮) CH554系列特点:1、超高性价比,最小封装仅1元出头(带USB和Touchkey)
2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里 CH554简介:
增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader 1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速HOST/DEVICE 支持15个触摸按键 内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路SPI 内置晶振 CH554系列完整型号:
典型应用:Type-C线缆、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载: 点此下载 CH554系列应用实例参考:点此参考 申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年5月5日——2017年5月16日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年5月16日开始逐渐安排快递发出(假期顺延) 未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试, 注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH554测试板实物图:
CH554T测试板数量暂定20块,如果网友反馈较好后期会再进行活动。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-07 23:32:50
|
显示全部楼层
19#
相比20脚的CH554T,封装为SOP16和MSOP10的CH554G和GH554E,精简了引脚,不能接外部晶振。 而内部RC振荡器的精度又不满足HOST的要求。 是否这两个型号的HOST功能成为了摆设? |
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-08 21:47:18
|
显示全部楼层
24#
按数据手册中的参数,是无法满足的呀。 |
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-09 23:22:48
|
显示全部楼层
30#
48MHZ时钟从何而来? 从参数说明来看,不用外部晶振,内部RC振荡器误差太大,产生不了精确的48MHZ时钟。 |
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-09 23:27:31
|
显示全部楼层
31#
最好情况下的内部时钟范围是23.64MHz~24.36MHz,倍频后是47.28MHz~48.72MHz。 而USB HOST要求的时钟范围是47.98MHz~48.02MHz, 明显内部时钟不能满足USB HOST要求。 |
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-10 17:01:43
|
显示全部楼层
37#
有意使用此型号,但是不放心。 到底应该是相信你说的,还是相信你提供的datasheet? 时钟误差千分之五对USB来说也不小了,datasheet中明确写明了HOST要求时钟最低47.98MHz,最高48.02MHz。 即误差不超过约万分之四。内部时钟误差大了十倍多。
这里说法前后矛盾,如果保证内部时钟能用的话,就应改一下datasheet。 如果datasheet是正确的话,那你的说法就有问题。
|
|