查看:
27511
回复: 107 |
航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列
|
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2019-08-08 22:01:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、量产产品简介 目前航顺芯片量产的有HK32F103x和HK32F03x系列。航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列。 开发工具完全一样。程序基本上不用修改可以直接用国外友商芯片F103x,F03x的程序烧录。航顺芯片的可靠性是经过严格的测试和验证的。 航顺HK通用微处理器MCUSOC性能最稳定,功耗最低,替代性最好用,价格最便宜. 二、HK32F103系列产品 三、HK32F030系列产品
四、产品数据手册
2、HK32F103数据手册_v1.0.1.docx20181228.pdf
五、新品 批量新品HK32F030M系列,可替代ST的STM8S003,新塘的N76E003AT2等其他8位Flash型MCU,硬件引脚兼容,M0核MCU里价格最低。 对030M如有强烈的兴趣,可以找我索要030M的基础例程;资料手册:HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf 1、HK32F030M产品性能 HK32F030M 系列使用 ARM® CortexTM-M0 内核,最高工作频率 32MHz,内置 16K-Byte FLASH、448-Byte EEPROM 和 2-KByte SRAM。通过 FLASH 控制器的寄存器配置,可实 现中断向量在 16K-Byte 空间内的重映射。 HK32F030M 除电源、地以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入 (TSSOP20 封装产品支持 16 个 GPIO);在引脚数量受限应用场景中最大可能的提供引脚 信号数量。 2、HK32F030M系列产品封装
六、应用行业
1、HK32F030K6T6成功应用在额温枪方案上 2、HK32F030C8T6成功应用在血氧仪方案上
七、合作 如有项目需求可联系我,提供相关信息可免费赠送样品。
八、航顺其他产品:EEPROM|LCD驱动IC|NOR FLASH
授权代理 QQ:934281213
|
方案壹壹
0
主题
3
回复 |
发表于2020-08-02 12:16:52
|
显示全部楼层
74#
方案之家有HK32F030M开发板,有完整的开发包例程提供
|
方案壹壹
0
主题
3
回复 |
发表于2020-08-02 12:52:05
|
显示全部楼层
75#
|
方案壹壹
0
主题
3
回复 |
发表于2020-08-02 12:53:15
|
显示全部楼层
76#
|
|