查看:
7280
|
回复:
5
|
[立创商城建议]希望立创商城能够继续优化元件选型的逻辑
|
|||
PretNaN
2
主题
0
回复 |
发表于2019-08-11 11:29:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创商城的元器件选型操作仍然有一些提升的空间,有时候需要选择在某个参数范围之内的器件,按照目前的设计,不得不手动选择很多器件,如果能够推出范围选择那就更好了 使用情景:选择反向耐压值在10V~60V之间,正向压降在600mA以下的肖特基二极管 目前的操作:反向耐压选择10V、15V、20V……,正向压降选择40mV、22mV…… 期待的操作:正向压降选择>= 10V <= 60V,正向压降选择 < 600mA 目前各大厂商都有这样的功能,例如TI的http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html 期待立创商城越来越好 |
|||
microbear
【官方工作人员】
0
主题
65
回复 |
发表于2020-01-08 09:42:36
|
显示全部楼层
4#
您好,目前参考封装名这个功能已经上线哦,欢迎体验 在参数筛选时,有参考封装这一列可选 |
|