查看:
7222
|
回复:
5
|
[立创商城建议]希望立创商城能够继续优化元件选型的逻辑
|
PretNaN
2
主题
0
回复 |
发表于2019-08-11 11:29:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创商城的元器件选型操作仍然有一些提升的空间,有时候需要选择在某个参数范围之内的器件,按照目前的设计,不得不手动选择很多器件,如果能够推出范围选择那就更好了 使用情景:选择反向耐压值在10V~60V之间,正向压降在600mA以下的肖特基二极管 目前的操作:反向耐压选择10V、15V、20V……,正向压降选择40mV、22mV…… 期待的操作:正向压降选择>= 10V <= 60V,正向压降选择 < 600mA 目前各大厂商都有这样的功能,例如TI的http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html 期待立创商城越来越好 |
张e
21
主题
56
回复 |
发表于2019-08-12 17:51:02
|
显示全部楼层
3#
另外封装名称能不能统一一下? 这个工作量不小,就是每个器件实际上封装是一样的,但名字不一样,找起来麻烦得要命,如果归纳起来,都是LC-LQFPXX_A(B,C),这种分好类,那就好用了. 另外查物料时工作量较小的一个改进是按管脚个数或焊盘个数分类. |
|