查看:
14240
回复: 21 |
SMT项目贴片用的硝基二极管SS54击穿短路问题
|
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-05-07 09:00:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我的电路是 TPS5430开关稳压, 12V电路稳压到5v, SMT可贴片器件中只有SS54这个管,于是就用了, 我的电路跟TI官方的差不多,TPS5430也是商城买的正品, 电感用22uH. 贴片的 后来测试员反馈了两三次,说你这个电感怎么掉下来了!! 我说是不是没焊接好, 但是想一下没肯能啊这么大个电感,怎么可能两边都没焊接好,而且是多个. 后来查了下,他们说都会伴随怪味,我拿到板子一看, SS54二极管对地短路了, SMT项目这边能不能再加个肖特基二极管,不要用国产 的,用进口的.这东西用的人比较多,而且是电源啊,关键器件 欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-07 09:33:05
|
显示全部楼层
2#
Have you checked if the diode is mounted correctly?
|
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-07 09:35:56
|
显示全部楼层
3#
>SS54 Do you have the part number? |
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-07 21:49:05
|
显示全部楼层
13#
>我的电路应用跟你一样,都是5430 12V转5V,不过我是用SK34(不是商城买的),发现这个二级管击穿的可能性确实蛮高的,不知道怎么回事
>最近换了商城里的M7二级管,用了个把月,暂时还没有出现问题,还要观察久一点 You should not use M7 to replace SK34, they belong to different diode category. M7 can withstand 1000V reverse voltage, however it has a large forward voltage drop than Schottky diode . >你的输出电流是不是极小啊!M7用在500kHz的峰值电流高达4A的DC-DC中,居然没出问题! Agree. |
该帖子被设置为不允许回复