查看:
14096
回复: 21 |
SMT项目贴片用的硝基二极管SS54击穿短路问题
|
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-05-07 09:00:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我的电路是 TPS5430开关稳压, 12V电路稳压到5v, SMT可贴片器件中只有SS54这个管,于是就用了, 我的电路跟TI官方的差不多,TPS5430也是商城买的正品, 电感用22uH. 贴片的 后来测试员反馈了两三次,说你这个电感怎么掉下来了!! 我说是不是没焊接好, 但是想一下没肯能啊这么大个电感,怎么可能两边都没焊接好,而且是多个. 后来查了下,他们说都会伴随怪味,我拿到板子一看, SS54二极管对地短路了, SMT项目这边能不能再加个肖特基二极管,不要用国产 的,用进口的.这东西用的人比较多,而且是电源啊,关键器件 欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
fhongkai
1
主题
9
回复 |
发表于2017-05-08 11:35:38
|
显示全部楼层
19#
我之前贴过SS54这个二极管,貌似是MDD的,标的立创国产而已,不知道是不是假的MDD,不过MDD的SS54芯片是承受5A的电流倒不假,毕竟肖特基通过牺牲反向漏电流做到极限5A正向导通还是可以实现的,不过我一般还是降额一半来使用。 个人认为还是检查下是不是散热不足或者是电路设计有问题,如果输入30多伏的话,我感觉用SS54已经不太合理了。 个人拿SS54 MDD产的做了一个测试,5A电流:
压降大约450mv,温度升高后应该会更低一些。。个人认为SMA极限耗散2~3W还是可以的,但是需要非常好的散热条件。 |
该帖子被设置为不允许回复