查看:
14230
回复: 30 |
【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-08-16 10:43:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评! 三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选! 首先简介: CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M 以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。 如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产品升级网络功能。 活动说明: 本次活动的总评估板总数量为30块,即从申请坛友中筛选30位坛友免费包邮发放,由于3种芯片都是网络类,且仅是部分功能区别,所以网友可根据意向选择其中一种测评。 以下是对芯片关键特性的说明,给大家参考: 一、CH395评估板 CH395系列优势:1、超高性价比,相对市场同类具备一定价格优势 2、热销六年,产品技术支持已相当成熟,市场认可度较高 3、提供GPIO、EEPROM等扩展功能 CH395关键特性: 1、内置10/100M 以太网 MAC 和 PHY ,以及TCP/IP协议栈,节约单片机资源; 2、网络协议命令化,单片机只需简单命令即可实现以太网通讯; 3、提供独立的 8 个 Socket 对,可以同时进行数据收发; 4、内置 24K RAM 用于各连接通讯; 5、内置 4K EEPROM,提供8路GPIO,可由用户自由使用; 6、提供串口、SPI接口和并口与单片机连接; 7、交叉线/直连线自动切换; 8、封装:LQFP64M/LQFP128 资料下载: CH395技术手册及开发包下载:CH395EVT.ZIP
二、CH9120及CH9121网络串口透传模块 CH9120与CH9121均为网络串口透传芯片,只是应用场景有所区别,相比较而言,CH9120性价比更高。 CH9120特点: 1、单片机端无需编程,串口快速连接以太网; 2、交叉线/直连线自动切换; 3、支持TCP CLIENT、TCP SERVER 和UDP等工作模式; 4、串口波特率最高921600bps; 5、可通过网口端APP,串口AT命令配置; 6、支持虚拟串口/DHCP/DNS等; 7、支持KEEPALIVE机制,自动检测死连接。 8、QFN28小封装。 各自特性(CH9120及CH9121功能近乎相同仅以下区别,请按需挑选) 资料下载: CH9120技术手册下载:CH9120EVT.ZIP CH9121技术手册下载:CH9121EVT.ZIP
为感谢广大坛友的认真测试,本次活动随评估板还会免费赠送CH340的USB转串口模块一个,实物图如下:
申请时间:即日起——2019年9月8日 评估板发放时间:2019年9月11日开始安排发出(节假日顺延)
申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛 3、跟帖回复申请,下载认真填写此表:WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:2285228121@qq.com,我们也会认真筛选。 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动奖励: 本次沁恒电子针对认真测试的网友也准备了一些小礼品。我们会筛选符合以下要求的评测网友免费赠送沁恒出品的加密U盘一个(礼品总数量为5个)。 符合以下要求的网友可免费获取沁恒加密U盘: 1、认真评测所申请评估板,并在立创论坛发布评测帖(要求测试到功能模块)。 2、完成一个基于CH395或CH9120/CH9121评估板的方案产品设计,实现某一具体功能,并在帖子中图文并茂表现出来,给其他网友参考。 3、发帖后将网址发到申请邮箱(2285228121@qq.com)待审核,审核通过即可安排邮寄加密U盘。 注:本次测评会有沁恒原厂技术支持工程师在立创论坛为大家答疑,有任何与沁恒芯片相关的技术问题都可以在论坛发帖讨论。实物模块图: CH395-EVT: NET-UART TTL :
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2019-09-04 15:46:43
|
显示全部楼层
16#
申请试用。以后可以用到产品上面。
|
|