查看:
4747
|
回复:
2
|
沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
|
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2019-08-28 18:06:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞 免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html 抓紧把先前申请的CH9120 模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。
此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。 (一)CH9120模块外观 怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转以太网,小小模块有效的整合了电源模块,芯片及RJ45,集成度非常高,上图 其中硬件部分设计也十分合理,不多说继续上图
(二)接线 接线过程非常简单,几根杜邦线两根网线就可以搞定。对了,我用的CH340 USB转串充当的串口,TX连CH9120的RX,RX连CH9120的TX,接地,VCC接VIN。随后要做的就是PC笔记本网线连路由器,CH9120网线连路由器,我选择的是将模块和计算机接入到同一个局域网内,也可以直接连计算机的。整体过程一分钟搞定。
(三)上位机软件配置 上位机在开发包里有,直接运行,配置起来比较容易。有兴趣的盆友可以看开发包里的pdf介绍的比较详细,我在这里就不赘述了。就补充个我遇到的问题,开发包里串口及网络调试助手程序运行的时候,我怎么都刷新不出来我的串口,用自己的串口调试助手可以显示,不甘心还打电话问了官方的技术,原来这个程序用管理员身份运行就可以了。。。哈哈,原来这么简单。 (四)串口及网络数据互传稳定性测试 上面的串口及网络调试助手使用起来还是相当便捷的,我一开始简单试了“111”互传,相当nice .随后又试了txt文件互传,收发也是比较稳定。半个小时没出现丢包情况。我准备后期找个时间连续收发个48h试试。 (五)功耗测试 换成直流电源供电,测出功耗,空闲状态:平均为10mA,收发时大概为30mA.
总结: 整个测评大致先这样,我整天还是相当满意的。无论是外观,还是运行起来的稳定性,及运行功耗都和手册介绍的一致,也满足我的需求。我把期间的文件汇总下发到下面,大家有空可以看看。哈哈期待CH395 CH9120技术手册:CH9120DS1.PDF CH9120开发包: CH9120EVT.ZIP |
我芯永恒
8
主题
18
回复 |
发表于2019-09-02 10:53:45
|
显示全部楼层
3#
是的确实不用,简单配置下就行。
|
|