查看:
2335
|
回复:
3
|
【资料下载】集成运放参数测试仪的设计报告
|
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2019-08-29 14:29:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
本文介绍了运算放大器闭环参数的测试原理,分析了影响运算放大器闭环参数测试精度和稳定性的诸多原因和因素,及所采取的针对性措施,还探讨了闭环参数的测试精度、测试稳定性和测试适应性的评价问题。此系统以凌阳16位单片机为核心,采用凌阳的片载AD 与DA使系统简洁功能强大。输出采用240128 LCD显示,可以显示多种字符及图形,拥有友好的人机界面及强大的显示功能。特别适用于智能控制的可编程人性化显示,并实现了菜单式中文图形界面,增强了系统的易用性。系统采用MAX038作为信号源,可以输出一定范围内的任意频率可调,灵活易用。外围单片机采用AT89C55单片机进行液晶屏的控制,键盘的驱动等。 资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途! |
笨笨奖金
0
主题
42
回复 |
发表于2021-02-25 12:25:38
|
显示全部楼层
4#
多谢楼主分享这些宝贵的好资料,好好学习,天天向上
|
|