查看:
41948
回复: 73 |
讨论德州仪器LM2596价格比其他品牌贵几倍的原因!!!
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-05-11 23:16:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
大家平时在选型时看到TI的LM2596系列降压芯片要比其他品牌的要贵好几倍,本来想用国际大品牌同类型的料,但是看到几倍的价格,望而却步。脑海又想起老板每次在开会时那忧伤的语气在耳边回响:现在市场竟争非常激烈,我们的产品一定要在保证品质的同时把cost dowm控制好。在经过一翻思想斗争后,面对老板要鸡肥又正轻称的要求,工程师一般往往会选择价格低的品牌(心想,反正都差不多,先把老板看得到的事情先做了,品质出了问题在说)。但是实际到最后,往往产品会出问题。 在TI官网看到一篇对LM2596制造工艺及与其他品牌的差异讲解文章,终于明白为什么TI的LM2596会比其他品牌同类型的降压芯片贵几倍的原因。 原文链接: http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2016/05/25/52387.aspx?HQS=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-cn&eloquaCampaignId=526&utm_campaign=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-wwe&utm_medium=email&utm_source=Eloqua(转载TI官网,最终解悉权归TI所有) 这种情况一般出现在过流或短路保护,在开发阶段很难发现。 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-05-17 16:26:13
|
显示全部楼层
31#
过时的东西了... 估计是在校学生用得多吧, 只知道这个, 不会用别家的. 缺点: 1. 双极开关, 效率偏低 2. 开关频率低, 电感偏大. 3. 体积较大. 好用的BUCK多了去了, JLC提供SMT的就有MP1584/MP2303/TPS5430/TPS54331/XL1509之类. |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-05-17 22:24:41
|
显示全部楼层
36#
MPS似乎不怎么做单节电池升压ic? 就是能从0.8~0.9V升3.3V/5V的. 感觉做这类升压IC的主要都是国内厂家? 以前用过一些贝岭的BL8530, 后来发现这东西放久了, 输出电压会升高, 本来输出3.3V的跑到3.8V左右了. 现在BL8530停产了, 改成了BL8531, 不知道改进了没有. |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-05-18 17:26:38
|
显示全部楼层
41#
立创商城没有啊... 而且外围还是复杂了点. 一般都是sot23, sot89, sot23-5之类封装的啊. 简单的都是三个脚, GND, LX, VOUT. |
|