查看: 42084
回复: 73
讨论德州仪器LM2596价格比其他品牌贵几倍的原因!!!
立创工程周工
15
主题
60
回复
发表于2017-05-11 23:16:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

大家平时在选型时看到TI的LM2596系列降压芯片要比其他品牌的要贵好几倍,本来想用国际大品牌同类型的料,但是看到几倍的价格,望而却步。脑海又想起老板每次在开会时那忧伤的语气在耳边回响:现在市场竟争非常激烈,我们的产品一定要在保证品质的同时把cost dowm控制好。在经过一翻思想斗争后,面对老板要鸡肥又正轻称的要求,工程师一般往往会选择价格低的品牌(心想,反正都差不多,先把老板看得到的事情先做了,品质出了问题在说)。但是实际到最后,往往产品会出问题。

在TI官网看到一篇对LM2596制造工艺及与其他品牌的差异讲解文章,终于明白为什么TI的LM2596会比其他品牌同类型的降压芯片贵几倍的原因。

点击查看大图

原文链接:

http://www.deyisupport.com/blog/b/power_house/archive/2016/05/25/52387.aspx?HQS=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-cn&eloquaCampaignId=526&utm_campaign=sva-bmp-sspl-gen123-aut-null-1b-wwe&utm_medium=email&utm_source=Eloqua(转载TI官网,最终解悉权归TI所有)

这种情况一般出现在过流或短路保护,在开发阶段很难发现。


天聪电子
18
主题
151
回复
发表于2017-05-12 17:02:33   |  显示全部楼层
18#
发表于2017-05-12 09:30:15  8# 就单说纹波方面,TI出的比国产的2596都要低很多的,只可惜实在是太贵了。前几天公司的一款设备上面的一个三极管坏了,当然...
仪器卖几十万的电路板上,元器件设计上不光选品牌,还要设计留有充足余量,不管是耐压和承受电流上都留充足余地就没那么容易坏了,设计尽量不要擦边用,例如你工作电流0.9-1A了,要去用7805不坏才奇怪了,但是若你电流只0.3-0.5A用7805就没那么容易坏了对不?还有电源工作电压32V,若你选用的料耐压只36V,稍微遇到点干扰纹波一大就可能超出耐压,就算足够耐压的品牌元件遇到设计不合理照坏不误,那么这里设计上肯定要留有耐压余量,例如可以选择耐压75-100V以上的,有些特定场合甚至选择200V耐压以上的,有的设计师很多都是在元器件最大极限处擦边使用,遇到好的进口件余量大的就很好,一换国产替代料就炸鸡,其实现在很多国产芯片没有想象中的那么差,主要还是要看具体场合具体怎么设计的了!
定制设计各种LED恒流恒压开关电源、升降压电源、数字功放板、恒温焊台等,18925561857 手机微信同号
天聪电子
18
主题
151
回复
发表于2017-05-12 20:14:00   |  显示全部楼层
21#
发表于2017-05-11 23:33:10  3# 不敢苟同,而且误导!芯片的限流功能只是一个辅助功能,而且是仅当后级电路出现故障造成过流时,它才有实际意义。如果后级电路设...
兄弟所言极是!
定制设计各种LED恒流恒压开关电源、升降压电源、数字功放板、恒温焊台等,18925561857 手机微信同号

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部